La norma EN ISO 13849-1 è il fondamento per la valutazione della sicurezza di sistemi di controllo complessi per le macchine. Si tratta di una norma fondamentale della sicurezza funzionale e include i requisiti uniformi a livello internazionale che si riferiscono alla determinazione dei Performance Level richiesti, all’identificazione dei componenti di controllo rilevanti per la sicurezza fino all’implementazione delle funzioni di sicurezza. La norma si applica a parti e componenti legati alla sicurezza di sistemi di controllo, indipendentemente dalla tecnologia e dall’energia utilizzate (elettrica, idraulica, pneumatica, meccanica). Descrive i requisiti di sicurezza della configurazione e integrazione di parti legate alla scurezza di sistemi di controllo. Per queste parti vengono definite proprietà e caratteristiche, come ad esempio Performance Level – PLr , richieste per l’esecuzione di funzioni di sicurezza specifiche.
Quanto più alto è il rischio, tanto più elevati saranno i requisiti per i sistemi di controllo. La situazione pericolosa viene classificata sulla base di cinque livelli, i cosiddetti Performance Level (PL), da PL “a” (basso) a PL “e” (alto). Il PL richiesto viene determinato e/o assegnato nell’ambito della Valutazione dei rischi secondo la norma EN ISO 13849-1.