Ostfildern, 30 set 2024

Il nuovo sistema compatto per i ripari mobili PSENmgate è il sistema completo per il bloccaggio e il comando di sicurezza Pilz - Sicurezza in una combinazione compatta – Bloccaggio + comando a elevata efficienza energetica!

La miniaturizzazione è un aspetto importante dell’Industrial Transformation, il suo compito è la realizzazione di processi efficienti e sostenibili. Le soluzioni “più piccole” favoriscono infatti il risparmio di spazio ed energia. Pilz supporta questo aspetto anche con le soluzioni di sensori di sicurezza: il nuovo sistema di sicurezza per i ripari mobili PSENmgate combina, all’interno di una soluzione compatta, il dispositivo di bloccaggio sicuro tradizionale PSENmlock con l’elemento di comando PITgatebox, entrambi prodotti Pilz. In quanto sistema compatto richiede meno spazio sul riparo. Al contempo, PSENmgate offre massima protezione contro manipolazione ed elusione per la messa in sicurezza del ripari. Ciò è garanzia di sicurezza sulla macchina o sull’impianto grazie a un processo di produzione senza problemi o interruzioni.

In breve: PSENmgate permette di ottenere un’importante risparmio di spazio e anche di tempo per quanto riguarda l’installazione grazie al cablaggio semplificato realizzato con un unico connettore.

Core ability 1: bloccaggio sicuro
PSENmgate protegge il processo e l’operatore sia in presenza di ripari mobili accessibili che di sportelli e calotte, ad esempio in applicazioni robotiche chiuse. Questo sistema compatto assicura inoltre interblocco e bloccaggio di sicurezza fino alla massima categoria di sicurezza PL e, cat. 4. È anche possibile collegare in serie, con rapidità e in modo semplice, più ripari mobili. L’onere e/o il tempo dedicati al cablaggio sono ridotti, l’installazione è quindi più rapida.

Core ability 2: versatilità operativa
Il sistema compatto per i ripari mobili PSENmgate ha i suoi punti di forza in svariati elementi di comando, quali pulsanti di comando e luminosi ma anche pulsanti di arresto di emergenza e uno sblocco di fuga. In aggiunta, gli utenti hanno la possibilità di scegliere la maniglia più adatta da una vasta gamma disponibile. Il sistema offre così opzioni di configurazione per svariate applicazioni. PSENmgate può essere quindi applicato con massima versatilità a macchine e impianti di ogni genere. Il vantaggio per fabbricanti e operatori è anche la possibilità di realizzare macchine altamente flessibili.

Add-on: sostenibilità e diagnostica per un output elevato
La struttura compatta del dispositivo a efficienza energetica PSENmgate riduce il consumo di corrente grazie al suo principio di bloccaggio bistabile. PSENmgate, in qualità di sistema per i ripari integrato ed efficiente dal punto di vista energetico, abbatte così i costi in materia di energia. La diagnostica dettagliata tramite 4 luci LED come pure un’uscita di diagnostica favorisce tempi di intervento brevi sulle modifiche di stato in presenza di messaggi di guasto o errore. Gli utenti ricevono un prodotto sostenibile, riducono i tempi di fermo macchina e incrementano la produttività.

Il nuovo sistema di sicurezza per i ripari mobili PSENmgate combina, all’interno di una soluzione compatta, il dispositivo di bloccaggio sicuro tradizionale PSENmlock con l’elemento di comando PITgatebox, entrambi prodotti Pilz. In breve: PSENmgate permette di ottenere un’importante risparmio di spazio e anche di tempo per quanto riguarda l’installazione grazie al cablaggio semplificato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Il nuovo sistema di sicurezza per i ripari mobili PSENmgate combina, all’interno di una soluzione compatta, il dispositivo di bloccaggio sicuro tradizionale PSENmlock con l’elemento di comando PITgatebox, entrambi prodotti Pilz. In breve: PSENmgate permette di ottenere un’importante risparmio di spazio e anche di tempo per quanto riguarda l’installazione grazie al cablaggio semplificato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Il nuovo sistema di sicurezza per i ripari mobili PSENmgate combina, all’interno di una soluzione compatta, il dispositivo di bloccaggio sicuro tradizionale PSENmlock con l’elemento di comando PITgatebox, entrambi prodotti Pilz. In breve: PSENmgate permette di ottenere un’importante risparmio di spazio e anche di tempo per quanto riguarda l’installazione grazie al cablaggio semplificato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio