Dossier de presse FACHPACK 2022

Sommaire

Communiqués de presse

  • Pilz sera présent au salon FACHPACK 2022, hall 3c, stand 223. Optez pour un conditionnement sûr, en toute sécurité et flexible !
  • Pilz propose une solution certifiée par le TÜV SÜD pour la surveillance en toute sécurité du chargement des cartons dans le domaine du packaging – sécuriser de manière économique le chargement des cartons

Autres contenus

Informations d’ordre général :

  • Sécurisées, sûres et flexibles : Solutions d’automatismes pour toute l’industrie du packaging – emballer avec confiance en l’avenir
  • En plus de la sécurité, l’efficacité, la rentabilité et la numérisation sont des aspects essentiels pour les protecteurs mobiles – gestion des protecteurs mobiles 4.0
  • PSENradar, PSENscan et PSENopt II : systèmes radar de sécurité et capteurs optoélectroniques pour plus de productivité – la sécurité à tous les niveaux pour les applications mobiles et stationnaires
  • Des solutions de diagnostic modulaires pour l’usine du futur – un diagnostic intelligent accessible à tout moment et en tout lieu
  • Portrait de l’entreprise

Références clients / exemples de réussite :

  • Sema Systemtechnik : Cette formeuse de cartons n’est ouverte qu’à l’efficacité
  • Mosburger GmbH : La production se déroule ici !
  • Poco Loco : Plus d’efficacité dans la ligne de production de chips
  • ACMI S.p.A. : Éviter les risques lors du remplissage des bouteilles de boisson
  • Wächter Packautomaten : Pliage intelligent avec le PSENslock et le PNOZmulti 2
  • EuroChem : Détection des dangers en toute simplicité !

Communiqués de presse

Autres contenus

Photos

Pour garantir que seules les personnes autorisées aient accès à l’application, des modules d’autorisations d’accès sont intégrés dans les systèmes modernes pour protecteurs mobiles. En d’autres termes, la surveillance des protecteurs mobiles et le contrôle des accès sont combinés, intégrant la sûreté industrielle. Par exemple, le système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz est commandé par une boîte à boutons-poussoirs PITgatebox (au milieu) : cette dernière propose différentes variantes préconfigurées avec des combinaisons de boutons-poussoirs, de commutateurs à clé et de boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Si une sécurité maximale doit être associée à des impératifs inconditionnels de rentabilité, les capteurs de sécurité magnétiques sans contact PSENmag prennent tout leur sens, car ils peuvent également être montés de manière masquée et couvrent, en plus de la surveillance de la position, la surveillance du positionnement. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Si des interventions sont nécessaires dans le processus de fabrication, les barrières immatérielles sécurisent de façon optimale les machines et les installations. La famille de produits PSENopt de Pilz assure, en fonction des exigences, la protection des doigts, des mains et du corps. Dans la production comme dans la logistique, les barrières immatérielles sont toujours plébiscitées dans les processus et la fabrication lorsqu’il s’agit d’assurer le chargement et le déchargement en continu de matières premières ou l’absence de barrières physiques, ou lorsque des échanges entre l’homme et la machine sont nécessaires dans le cadre des applications CHR. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Protection complète pour les réseaux d’automatismes industriels : le pare-feu SecurityBridge de Pilz garantit aussi la surveillance de la communication des données avec tout autre abonné au réseau ne faisant pas partie de la gamme de produits Pilz. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Le système modulaire pour protecteurs mobiles de Pilz associe des capteurs, un système de déblocage à des fins d’évacuation des poignées de porte, ainsi qu’une boîte à boutons de commande : dans ce système, l’ensemble poignée de porte PSENmlock dispose d’un actionneur et d’un système de déblocage à des fins d’évacuation intégrés. Associé au capteur de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock pour le verrouillage et l’interverrouillage en toute sécurité, il constitue une solution individuellement adaptable pour les portes d’accès. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

En association avec le micro automate configurable PNOZmulti 2, le système radar de sécurité PSENradar constitue une solution complète de sécurité basée sur le radar pour la surveillance des espaces de protection – incluant l’évaluation de conformité. Cette solution s’impose notamment lorsqu’il s’agit de sécuriser des surfaces et des espaces dans des halls fortement exposés à la poussière et aux salissures, par exemple lors de l’emballage de produits en vrac. (Photo : © Pilz GmbH & Co.KG)

Autres supports visuels

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire