Sistemi di sicurezza PNOZmulti Classic e sistemi di controllo compatti PNOZmulti Mini

Il modulo di sicurezza configurabile PNOZmulti si è sviluppato dal 2002 diventando uno standard di sicurezza globale e un sistema di controllo di sicurezza efficiente. Dopo essersi già ampiamente dimostrate efficaci per numerosi anni nei più svariati settori, entrambe le famiglie di prodotti Original PNOZmultiPNOZmulti Classic e PNOZmulti Minisono uscite di produzione il 31 dicembre 2024 e sono sostituite dai moduli compatti PNOZmulti 2.

Sviluppo e successo dei sistemi di sicurezza PNOZmulti Classic

Ciò che oggi è uno standard a livello globale, ha visto la luce nel mondo dell'automazione nel 2002: la novità mondiale era, a quel tempo, la possibilità di creare il circuito di sicurezza con l’ausilio di un tool di configurazione basato su grafica e di semplice gestione, senza la necessità di conoscenze “pregresse e da esperto” di un qualsiasi linguaggio di programmazione. L’obiettivo era quello di colmare il gap tra i moduli di sicurezza cablati e i sistemi di controllo di sicurezza liberamente programmabili. Nasceva così lo standard di sicurezza globale il modulo di sicurezza configurabile PNOZmulti!  

Nel corso della sua ormai ventennale storia, PNOZmulti ha subito un’evoluzione fino a diventare un sistema di controllo di sicurezza con numerose funzioni, una soluzione sia per macchine semplici che per impianti collegati in rete e distribuiti!

Prima una novità assoluta a livello mondiale, oggi lo standard: il circuito di sicurezza del modulo di sicurezza configurabile PNOZmulti può essere realizzato con un tool di configurazione basato su grafica.

Novità assoluta a livello internazionale: applicativo software basato su grafica per la configurazione

Esempio di una versione precedente dell’applicativo software grafico PNOZmulti Configurator

All’epoca la grande innovazione era l’applicativo software grafico che consentiva ad esempio anche agli elettricisti di realizzare con facilità un programma applicativo senza conoscenze pregresse di programmazione. Mediante la “Programmazione con il mouse”, tutti gli elementi necessari di un circuito di sicurezza sono disponibili sull'interfaccia utente grafica conforme a Windows® come moduli funzionali per elementi di ingresso quali arresto di emergenza, ripari mobili, barriere fotoelettriche, valori di misura analogici. Come elementi di uscita è possibile selezionare valvole di sicurezza e/o relè o semiconduttori. Applicazioni speciali quali Bruciatori, Motion Monitoring, Presse, Autorizzazione, Selezione della modalità operativa e molte altre potevano e possono ancora essere facilmente trascinate sull’interfaccia utente, configurate in modo specifico per l’applicazione e collegate con gli elementi logici. Ampie opzioni di diagnostica incrementano la disponibilità dell’impianto e riducono i tempi di fermo macchina.

Sistemi di sicurezza compatti PNOZmulti Mini

Nel 2009 è seguita una generazione “più snella” di PNOZmulti Mini: il dispositivo base PNOZmulti “classico” di 135 millimetri è stato compattato in una struttura “slim” da 45 millimetricon funzionalità complete e display. Anche la diagnostica per brevi fermi macchina era ed è per gli utenti un fattore essenziale, allo stesso modo come il collegamento a numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione. Il fatto di poter utilizzare un unico sistema dalla pianificazione alla manutenzione ne ha decretato il successo.

Moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 - lo standard di oggi

Il 2012 è stato l’anno del passaggio alla seconda generazione attualmente utilizzata, quella dei moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2. Il dispositivo base stand-alone PNOZ m C0 presenta una larghezza di solo 22,5 millimetri, ideale per macchine di dimensioni ridotte perché è comunque in grado di controllare, mediante 8 ingressi sicuri e 4 uscite a semiconduttore sicure, fino a 4 funzioni di sicurezza fino a PL e e/o SIL 3. Il Regolamento Macchine previsto presenta anche requisiti di sicurezza dei dispositivi. Questo non rappresenta un problema per Pilz: PNOZmulti 2 opera infatti in modo sicuro e i dati sono protetti da accessi indesiderati.

La famiglia di prodotti PNOZmulti 2 sostituisce la famiglia di prodotti originali, PNOZmulti Classic e PNOZmulti Mini, usciti di produzione a fine 2024.

Ulteriori informazioni e prodotti sostitutivi:

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Inside Sales

Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Schweiz

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Assistenza tecnica

Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?
Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 32
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio