Infrastruttura ferroviaria

Pilz digitalizza la tua infrastruttura per il traffico su rotaia

Infrastruttura ferroviaria

L’infrastruttura ferroviaria è datata? I pezzi di ricambio tardano ad arrivare o non arrivano per niente? La diagnostica dei guasti dipende da lunghi tragitti in auto? I colli di bottiglia nella disponibilità possono essere aggirati: investendo fin da ora nell’automazione per il trasporto su rotaia del futuro.

Pilz consente di realizzare un’infrastruttura ferroviaria moderna e aggiornata, combinata a un esercizio del trasporto su rotaia in sicurezza! L’automazione ferroviaria sicura di Pilz include l’accesso remoto ai posti di manovra e segnalamento e anche la tecnologia per il settore ferroviario come, ad esempio, comando e controllo di passaggi a livello o di scambi ad azionamento elettrico locale. Dall’engineering, passando per la progettazione, fino al service e alla manutenzione.

Progetti dall’elenco delle referenze Pilz:

Movimentare in sicurezza i locomotori con il sistema di automazione PSS 4000

Controllare i treni da remoto in modo affidabile

Messa in sicurezza di passaggi a livello fino a SIL 4

Là dove i binari incrociano una strada, la sicurezza è un imperativo. La tecnica di sicurezza Pilz garantisce che le barriere si abbassino in modo sicuro e nei tempi richiesti, che la tecnologia di segnalamento funzioni senza errori e che il treno si arresti in tempo in caso di pericolo. In questo modo, i passaggi a livello diventano più sicuri e affidabili per gli operatori ferroviari e anche per gli automobilisti.

Cosa offrono i passaggi a livello sicuri Pilz:

  • Monitoraggio dell'azionamento delle barriere e delle posizioni finali delle barriere
  • Controllo dello spazio libero: rilevamento del treno con l’ausilio di conta-assi e circuiti di binario/rilevamento di veicoli nella zona delle barriere mediante sistemi di visualizzazione con videocamera
  • Tecnologia di segnalamento: misurazione sicura del grado di guasto di LED in moduli LED
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva
  • Diagnostica remota tramite connessione in fibra ottica o cloud

Controllo sicuro del dispositivo di manovra degli scambi

Affinché un treno possa circolare senza problemi, è importante che gli scambi commutino in modo sicuro e affidabile. Il sistema di automazione PSS 4000-R Pilz controlla la posizione finale e la chiusura dello scambio. In presenza di anomalie nel posizionamento di uno scambio oppure di indicatori di posizione degli scambi guasti, si occupa di far arrestare il treno con tempestività. In questo modo, resta in sicurezza sui binari senza conseguenza alcuna per i passeggeri.

Le funzioni offerte da Pilz:

  • Controllo di posizione finale e chiusura
  • Controllo di segnali degli scambi
  • Riscaldamento affidabile dei deviatoi
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva
  • Diagnostica remota tramite connessione in fibra ottica o cloud

Esempio di referenza dall’elenco progetti di Pilz

Retrofit verso gli interblocchi elettronici

Pilz rinnova il segnalamento a relè! Il sistema di automazione PSS 4000-R assicura una trasmissione sicura dei dati per moltissimi chilometri. I singoli sistemi di controllo possono essere distribuiti in modo decentralizzato lungo una tratta di più chilometri. I dati dei contatori di assi lungo sezioni libere delle tratte o le velocità del treno vengono trasmesse a livello centrale al segnalamento.

Gli interblocchi elettronici beneficiano delle seguenti funzioni Pilz:

  • Controllo di segnali rilevanti per la sicurezza e anche di elementi del percorso lungo l’intera tratta ferroviaria
  • Regolazione del blocco tra segnalamento a relè e interblocchi elettronici
  • Sistema di controllo da remoto di interblocchi elettronici
  • Retrofit di tecnica a relè
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva

Collegamento in rete dell’infrastruttura proprietaria mediante Object Controller

EULYNX è sinonimo di interfacce standardizzate e rappresenta la possibilità di intercambiare i componenti per la tecnica e la tecnologia di comando e sicurezza a livello sovranazionale. I moduli dei diversi produttori possono essere interconnessi in un unico sistema.

Per la digitalizzazione del settore ferroviario, Pilz ha ulteriormente sviluppato con ProRail, il principale fornitore di infrastrutture del settore nei Paesi Bassi, il sistema di automazione PSS 4000-R come adattatore EULYNX. Grazie a questo sistema, i segnali in entrata a o da segnalamenti possono ad esempio essere commutati sulla base del protocollo di comunicazione RaSTA in comandi di controllo. Questi ultimi possono poi essere interpretati dal dispositivo finale, in questo caso lo scambio.

Per la migrazione a EULYNX, Pilz offre le seguenti funzioni:

  • Comunicazione di rete sicura secondo lo standard EULYNX
  • Gestione e controllo di elementi del percorso
  • Controllo di segnali rilevanti per la sicurezza lungo l’intera tratta ferroviaria
  • Acquisizione e trasmissione di dati di stato per manutenzione preventiva

Maggiori informazioni su EULYNX

Ulteriori informazioni