Con il sistema di controllo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 di Pilz, gli utenti possono ora implementare i requisiti del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230. Il certificato di esame UE del tipo, ai sensi dell'articolo 25, attesta il rispetto di questi requisiti da parte di TÜV SÜD in qualità di ente di certificazione e organismo notificato indipendente. Grazie alla certificazione, gli utenti possono gestire la progettazione e la pianificazione di macchine e impianti con orientamento al futuro: l’applicazione dei requisiti previsti dal Regolamento Macchine diventa vincolante dal 20 gennaio 2027.
Ostfildern, 16 giu 2026
Regolamento Macchine: il sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 ora è conforme
Panoramica dei contenuti:
- Il sistema di controllo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 di Pilz: ora conforme al Regolamento Macchine
- Disponibile il certificato di esame TÜV SÜD UE del tipo
- Progettazione di macchine e impianti orientata al futuro: grazie alla certificazione
Il Regolamento Macchine prevede l’obbligo di individuare e ridurre in modo sistematico i rischi legati alla sicurezza, ad esempio attraverso la valutazione dei rischi e concept di sicurezza. Si tratta di un aspetto di importanza critica, soprattutto per i componenti di sicurezza proprio come i moduli compatti, in quanto contribuiscono direttamente alla prevenzione di incidenti e infortuni. Tali componenti di sicurezza sono espressamente specificati all’interno del Regolamento Macchine e di rilevanza specifica: rivestono un ruolo importante e autonomo ai fini della sicurezza, devono infatti essere valutati indipendentemente dalla macchina nel suo complesso e richiedono una propria marcatura CE. La certificazione è per gli utenti un beneficio importante: sono così in grado di comprovare, senza dubbio alcuno, che PNOZmulti 2 soddisfa i requisiti previsti dal Regolamento Macchine per i componenti di sicurezza. Per fabbricanti di macchine, distributori e importatori tutto questo è consente di ridurre costi e onere di allineamento e di incrementare la sicurezza in termini di progettazione. Inoltre, la macchina ottiene più rapidamente la marcatura CE.
Protezione conforme al Regolamento Macchine per persone e impianti
Il certificato di esame UE del tipo attesta la conformità di PNOZmulti 2 rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute del Regolamento Macchine. A fondamento di questo esame sono state utilizzate le norme citate nel certificato. Ciò significa che PNOZmulti 2 è ottimizzato dal punto di vista normativo e di legge per macchine e impianti nuovi e anche esistenti che, ora o in futuro, verranno immessi sul mercato o revisionati in termini di tecnologia di controllo in conformità al Regolamento Macchine.
Il sistema di controllo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 di Pilz svolge funzioni centrali di sicurezza, come ad esempio il monitoraggio dei pulsanti di arresto di emergenza o degli interruttori per ripari mobili nonché la disattivazione sicura di valvole di sicurezza o relè. In questo modo, gli stati critici della macchina vengono riconosciuti tempestivamente, riducendo i rischi per gli operatori degli impianti. PNOZmulti 2 fornisce dunque un contributo significativo alla prevenzione di incidenti e infortuni e alla sicurezza degli impianti in conformità al Regolamento Macchine.
Info sul sistema di controllo compatto PNOZmulti 2
Per un concept di sicurezza integrato, il sistema di controllo compatto PNOZmulti 2 può essere combinato con altre tecniche e tecnologie di automazione sicure di Pilz, ad esempio con i sensori di sicurezza PSEN ma anche con i dispositivi di comando e segnalazione PIT. In questo modo, i fabbricanti di macchine beneficiano di una soluzione compatibile composta di sistema di controllo, sensori e comando e gestione: un approccio di sicurezza olistico per le macchine e tutto da un unico fornitore. Si riduce così al minimo l’onere in termini di interfacce semplificando la progettazione.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]