Ostfildern, 22 lug 2025

Omologazione indiana per Failsafe Network Multiplexer basato su PLC di Deltron e Pilz - Una piattaforma per tutte le funzioni di tecnica di segnalamento

In India il controllo di blocchi di tratta automatici potrà essere gestito Failsafe Network Multiplexer (FNmux) dell’azienda indiana Deltron, esperta in tecnica di segnalamento. La soluzione della piattaforma conforme a SIL-4, basata sul sistema di controllo modulare e sicuro per il trasporto ferroviario PSSrail di Pilz, azienda leader nell’automazione, controlla in modo efficace ed efficiente cabine di manovra, passaggi a livello e segnali. FNmux dispone ora dell’omologazione ferroviaria necessaria e contribuisce in modo determinante alla digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria indiana.

FNmux è frutto della pluriennale collaborazione tra Deltron e l’azienda leader nell’automazione Pilz. A marzo FNmux ha ottenuto l’omologazione ufficiale dall’autorità di vigilanza indiana “Research Design and Standards Organisation” (RDSO).

Un pacchetto sicuro
La soluzione per la tecnica di segnalamento FNmux, compatibile con SIL-4m unisce sicurezza e intelligenza di controllo allo scopo di monitorare in modo particolarmente efficiente in termini di costi passaggi a livello, cabine di manovra e segnali all’interno di blocchi di tratta automatici. Viene utilizzata in questo ambito la procedura multiplex, ovvero la trasmissione simultanea di più segnali mediante fibra ottica. In tal modo FNmux consente un’apertura tecnologica, requisito fondamentale nell’infrastruttura indiana in rapida crescita. L’innovazione consiste nella modularità della soluzione: mediante ingressi e uscite del sistema di controllo per il trasporto su rotaia PSSrail, è possibile adattare con flessibilità e configurare facilmente la soluzione a diverse applicazioni dell’ampia rete delle ferrovie indiane. Grazie alla risposta in tempo reale, alla ridondanza e alla sua affidabilità, PSSrail offre ulteriori vantaggi e punti di forza per il suo utilizzo presso Deltron.

Sistema di controllo per il trasporto ferroviario sempre sicuro
Con la soluzione sviluppata congiuntamente, Deltron e Pilz pongono le basi fondamentali per la digitalizzazione dell’infrastruttura ferroviaria indiana. FNmux può essere collegato ad altri componenti di qualsiasi fabbricante ed è pertanto pronto per svolgere attività di digitalizzazione.

La soluzione della piattaforma FNmux di Deltron, conforme a SIL-4, si basa sul sistema di controllo modulare e sicuro per il trasporto su rotaia PSSrail di Pilz e controlla con la massima efficienza cabine di manovra, passaggi a livello e segnali. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
La soluzione della piattaforma FNmux di Deltron, conforme a SIL-4, si basa sul sistema di controllo modulare e sicuro per il trasporto su rotaia PSSrail di Pilz e controlla con la massima efficienza cabine di manovra, passaggi a livello e segnali. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

La soluzione della piattaforma FNmux di Deltron, conforme a SIL-4, si basa sul sistema di controllo modulare e sicuro per il trasporto su rotaia PSSrail di Pilz e controlla con la massima efficienza cabine di manovra, passaggi a livello e segnali. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio