Ostfildern, 24 set 2024

Pilz a SPS Smart Production Solutions 2024, pad. 9, stand 370 – “Safety & Security nella “transformation” e “in trasformazione”” – Automazione sicura per l’Industrial Transformation!

In occasione della fiera SPS Smart Production Solutions (12-14 novembre 24), Pilz presenterà le proprie soluzioni di automazione olistiche inclusive di Safety & Security per un mondo industriale totalmente digitalizzato. Una delle tematiche sulle quali ci si concentrerà maggiormente sarà la connettività sicura e flessibile. L’attenzione di Pilz sarà focalizzata sulle soluzioni con il modulo compatto configurabile PNOZmulti 2 che semplificano il collegamento diretto sul campo. Pilz tiene inoltre in particolare considerazione la miniaturizzazione come driver di una Industrial Transformation sostenibile: per la messa in sicurezza di ripari mobili, Pilz mostrerà il suo nuovo sistema compatto per ripari mobili PSENmgate, che funge contemporaneamente da dispositivo di bloccaggio sicuro e da elemento di comando. Il pacchetto fiera includerà anche la nuova versione induttiva dell’interruttore di sicurezza PSENini che non necessita più di un attuatore proprietario.

Pilz offre supporto per un’espansione flessibile e una rapida messa in servizio di impianti di produzione modulari e decentralizzati, in quanto aspetto essenziale di una Industrial Transformation di successo. La comunicazione dati è a tal fine un elemento di grande rilevanza e pertanto deve essere configurata con la massima flessibilità e poter implementare sia la comunicazione orientata alla sicurezza che la comunicazione standard. Pilz amplia costantemente la propria gamma di prodotti: a Norimberga, l’azienda esperta di automazione mostrerà come IO-Link Safety Master PDP67 sia in grado di elaborare IO-Link Safety, FailSafe come pure IO-Link e segnali standard. Ciò consente di realizzare una comunicazione senza soluzione di continuità sul campo, indipendentemente che si tratti di comunicazione standard o di sicurezza. Il pacchetto fiera includerà anche il sistema radar di sicurezza PSENradar che può essere facilmente collegato al protocollo di sicurezza aperto Safety over EtherCAT FSoE: i costi e gli oneri di cablaggio risultano così sensibilmente ridotti.

“Compatto”, ma grande nel supportare sostenibilità e performance
Anche la miniaturizzazione è un aspetto cruciale dell’Industrial Transformation; il suo compito è realizzare processi efficienti e sostenibili nell’industria grazie al risparmio sia energetico che di spazio. Pilz supporta questo aspetto dell’Industrial Transformation con soluzioni per i sensori sicure ma nel contempo compatte, come ad es. il dispositivo di bloccaggio sicuro compatto PSENslock 2 o il dispositivo di bloccaggio sicuro PSENmlock mini per applicazioni con spazio limitato. A SPS, Pilz presenterà due nuovi sensori di sicurezza: il sistema di sicurezza compatto per ripari mobili PSENmgate e i nuovi interruttori di sicurezza induttivi PSENini. Il sistema per la messa in sicurezza dei ripari mobili PSENmgate combina, all’interno di un’unica soluzione, il dispositivo di bloccaggio sicuro tradizionale PSENmlock con l’elemento di comando PITgatebox. Il nuovo dispositivo di bloccaggio sicuro coniuga ingombro ridotto sul riparo di mobile con massima protezione contro manipolazione ed elusione. La soluzione riduce nel contempo il consumo energetico e offre un’installazione flessibile e versatile per diverse applicazioni. Anche il principio di funzionamento induttivo della nuova versione del sensore di prossimità PSENini non richiede più un attuatore proprietario, risparmiando così spazio sulla macchina. Lunga durata e di conseguenza produttività elevata sono due ulteriori benefici per un’industria in costante cambiamento.

Modulo compatto con “filo” diretto
Una comunicazione affidabile e flessibile sul campo è un requisito essenziale al fine di garantire sia oggi che in futuro un’elevata disponibilità nell’industria. A tale scopo il sistema di sicurezza compatto PNOZmulti 2 offre ora i nuovi moduli di ingresso e di uscita PDP67. Questi vengono installati direttamente sulla macchina e raccolgono in modo affidabile i segnali dei sensori collegati sul campo e/o inoltrano segnali di controllo ad attuatori sul campo. La periferia decentralizzata può pertanto essere collegata direttamente. Le strutture di sicurezza di impianti possono inoltre essere implementate con il protocollo Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) mediante una “soluzione monocavo” a livello di fieldbus. Le macchine funzionano così con elevata disponibilità, affidabilità e sicurezza.
Gli esperti Pilz forniranno inoltre informazioni su come le soluzioni dotate di PNOZmulti 2 semplifichino il collegamento della periferia decentralizzata e/o delle strutture di sicurezza di impianti. Questo avviene in quanto una comunicazione costante, in combinazione con PNOZmulti 2, è una caratteristica anche di Safe Motion di Pilz. L’azienda esperta nell’automazione sicura presenterà la sua nuova soluzione di Safe Motion integrata direttamente nell’azionamento. Questa soluzione di sicurezza per i servo-drive PMC utilizza da subito la comunicazione rapida e sicura mediante FSoE e può quindi essere collegata direttamente nel modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2. In questo modo, Safe Motion integrato nell’azionamento garantisce un’elevata disponibilità dell’impianto grazie a tempi di risposta ridotti e alla prevenzione di fermi macchina.

Una gamma di prodotti e servizi completa
Oltre alle soluzioni di automazione, Pilz fornirà informazioni sulle prescrizioni in materia di Safety e Security del Regolamento Macchine e presenterà i servizi più idonei alle singole esigenze e applicazioni. Al centro di tutto ciò sarà il sistema completo di Identification and Access Management (IAM): i visitatori dell’esposizione potranno assistere in prima persona in che modo IAM contribuisca a regolare gli accessi a macchine e processi ai fini di una maggiore Safety e Industrial Security.

In occasione della fiera SPS Smart Production Solutions (12-14 novembre 24), Pilz presenterà le proprie soluzioni di automazione olistiche inclusive di Safety & Security per un mondo industriale totalmente digitalizzato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
In occasione della fiera SPS Smart Production Solutions (12-14 novembre 24), Pilz presenterà le proprie soluzioni di automazione olistiche inclusive di Safety & Security per un mondo industriale totalmente digitalizzato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

In occasione della fiera SPS Smart Production Solutions (12-14 novembre 24), Pilz presenterà le proprie soluzioni di automazione olistiche inclusive di Safety & Security per un mondo industriale totalmente digitalizzato. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio