TÜV certifica e attesta la sicurezza del futuro per i fabbricanti di macchine
17 giu 2026
Modulo compatto PNOZmulti 2: ora conforme al Regolamento Macchine
Il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 di Pilz soddisfa già ora i requisiti del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 di prossima entrata in vigore. Un certificato di esame del tipo UE secondo l'articolo 25, rilasciato da TÜV, ne attesta la conformità.
I fabbricanti di macchine beneficiano anticipatamente di questo vantaggio, ancor prima dell’entrata in vigore del regolamento che avverrà il 20 gennaio 2027.
I vantaggi in breve:
- sicurezza di pianificazione e progettazione precisa e puntuale per i nuovi progetti
- conformità al Regolamento Macchine omologata TÜV
- onere di engineering ridotto grazie a una soluzione di sicurezza collaudata
- procedura di marcatura CE più rapida per le macchine complete
- numero di adeguamenti ridotto a futuri requisiti
- immissione sul mercato UE conforme a leggi e normative
Preparazione ottimale ai nuovi requisiti
Il Regolamento Macchine sostituisce la Direttiva Macchine precedente e pone requisiti più stringenti in materia di sicurezza e valutazione dei rischi. In futuro, i componenti di sicurezza come i moduli compatti dovranno essere valutati in modo indipendente.
È qui che entra in gioco PNOZmulti 2 : questa soluzione certificata supporta i fabbricanti già ora nello sviluppo di macchine conformi rispetto al Regolamento Macchine riducendo al minimo i rischi normativi.
Più efficiente per l’approccio di sicurezza della macchina
Grazie alla certificazione della conformità si riduce considerevolmente l’onere in termini di engineering e di processo di omologazione. I vantaggi per i fabbricanti:
- integrazione più semplice di una soluzione collaudata
- onere di documentazione ridotto
- maggiore certezza giuridica
- accesso al mercato più rapido
Maggiore sicurezza per macchine e persone
Il modulo compatto esegue funzioni di sicurezza centrali quali:
- Arresto di emergenza
- controllo sicuro
- disattivazione mirata in caso di pericolo
In questo modo è possibile rilevare con tempestività i pericoli a controllarli in una fase precoce.
Soluzione orientata al futuro
Con PNOZmulti 2 le aziende ricevono una soluzione già pronta per i futuri requisiti di legge e normativi. In questo modo è possibile implementare con tempestività, efficienza e in sicurezza i nuovi progetti per le macchine.
Pronto per il 2027? Ottieni subito la conformità al Regolamento Macchine!
Soluzioni di sicurezza complete
Per un concept di sicurezza integrato, il modulo compatto PNOZmulti 2 può essere combinato in modo ideale con altri prodotti dell’area tecnica e tecnologica di automazione sicura Pilz. In combinazione appunto con il sensore di sicurezza PSEN ma anche con i dispositivi di comando e segnalazione PIT, si realizzano soluzioni complete e flessibili per le più svariate applicazioni sulle macchine.
I sensori di sicurezza PSEN monitorano i ripari mobili, le posizioni o rilevano i movimenti pericolosi, il tutto con la massima affidabilità, trasmettendo i segnali rilevati direttamente al modulo compatto PNOZmulti 2. Tramite i dispositivi di comando e segnalazione PIT è possibile integrare in modo semplice ed efficace le funzioni di comando, segnalazione e diagnostica nel concept delle macchine.
In questo modo, i fabbricanti di macchine beneficiano di una soluzione compatibile che include sistema di controllo, sensori e funzionamento, per un onere ridotto in termini di interfacce, una progettazione semplificata e un approccio di sicurezza olistico e tutto da un unico fornitore.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]