UL Listing nella categoria “Programmable Safety Controllers”
14 nov 2024
Il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 ottiene la certificazione UL per “Programmable Safety Controllers”
I costruttori di macchine e impianti, sia con sede negli Stati Uniti che nel resto del mondo, che operano nel mercato delle esportazioni USA saranno entusiasti: il sistema di controllo di sicurezza configurabile PNOZmulti 2 ha ottenuto l’omologazione UL Listing nella categoria “Programmable Safety Controllers” (PLC - Controllori di sicurezza programmabili). Grazie a questo listing, per i costruttori di macchine e impianti sarà considerevolmente più semplice dimostrare che il sistema di controllo impiegato è idoneo per funzioni di sicurezza, in particolare se le macchine e gli impianti sono soggetti ai requisiti della norma NFPA 79 “Electrical Standard for Industrial Machinery”.
Standard NFPA 79
National Fire Protection Association (NFPA) ha sviluppato lo standard 79. Tale norma incorpora informazioni dettagliate per l’applicazione di apparecchiature, apparecchi o sistemi elettrici/elettronici che fanno parte di macchine industriali in modo tale da promuovere la sicurezza di beni e persone.”
Un requisito della norma NFPA 79 prevede che i sistemi di controllo basati su software e firmware impiegati in funzioni rilevanti per la sicurezza debbano essere indicati nel listing, ossia certificati, per tale scopo. Il modulo compatto di sicurezza configurabile PNOZmulti ha ottenuto questa certificazione!
Certificazione internazionale
I moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2 possono essere utilizzati indipendentemente dal tipo di macchina, o impianto, dal paese o dal settore, per la disattivazione in sicurezza di macchine e impianti conformemente alle norme vigenti e in sicurezza fino a PL e secondo ISO 13849-1 e SIL CL 3 secondo IEC 62061. PNOZmulti 2 garantisce un arresto controllato, e pertanto sicuro, di un movimento e consente il controllo della posizione o l’interruzione di un movimento in caso di intervento o accesso da parte dell’utilizzatore. PNOZmulti 2 è certificato in tutto il mondo, ad esempio secondo UL, KOSHA, TÜV e EAC.
Modulare e flessibile
L’architettura di sicurezza viene creata per le funzioni di sicurezza legate all’impianto e indipendentemente dal controllo dell’impianto di livello superiore. I programmi utente creati una volta possono sempre essere riadattati in modo flessibile e riutilizzati. I vantaggi conseguenti sono risparmio in termini di tempi e costi che riducono i costi di engineering, dalla progettazione alla manutenzione, in quando è richiesto l’impiego di un unico applicativo software – PNOZmulti Configurator.
I vantaggi:
- conveniente e sostenibile: standard di sicurezza universale per numerosi ambienti di automazione e sistemi di comunicazione come EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT e molti altri
- esercizio sicuro con hardware e software certificati
- configurazione semplice grazie ad applicativi software intuitivi
- riduzione del time-to-market a seguito della configurazione libera di ingressi e uscite
- moduli idonei per ogni esigenza - espansione flessibile, semplice, ed economica
- tempi brevi di fermo macchina grazie a opzioni di diagnostica complete ed esaustive
- messa in servizio rapida per la semplicità del cablaggio con morsetti plug-in
- massimo grado di sicurezza – a seconda dell'applicazione fino a PL e e SIL 3
Maggiori informazioni sul sistema di controllo di sicurezza configurabile PNOZmulti 2
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]