Da giugno 2023 è finalmente disponibile la versione aggiornata della norma per i sistemi di trasporto senza conducente.
28 set 2023
Pubblicata l’edizione aggiornata della norma ISO 3691-4
Cos’è la norma ISO 3691-4?
La ISO 3691-4, “Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza e verifiche – Parte 4: Carrelli industriali senza guidatore a bordo e loro sistemi”, è la più importante norma internazionale per i veicoli e i sistemi di trasporto a guida autonoma (AGV). È stata pubblicata nel 2020 e si applica a fabbricanti e operatori. Stabilisce inoltre i requisiti (Performance Level) relativi alle funzioni di sicurezza di veicoli e sistemi a guida autonoma, come il dispositivo che rileva la presenza di persone, le modalità operative e il sistema di frenata. Contiene anche la descrizione della procedura per la riduzione del rischio e la validazione delle funzioni automatizzate a garanzia di un funzionamento sicuro e privo di guasti, errori e anomalie di veicoli e sistemi a guida autonoma all’interno del rispettivo ambiente di installazione.
Le principali modifiche per fabbricanti e operatori
Da giugno 2023 è finalmente disponibile la versione aggiornata della norma ISO 3691-4. L’aggiornamento si è reso necessario per adeguare la norma allo stato dell’arte di tecnica e tecnologia e per specificare in modo più chiaro i requisiti.
Di seguito un estratto delle tematiche che sono state approfondite e/o integrate nella stesura aggiornata:
- Requisiti dettagliati per il “campo di rilevamento attivo” e per l’“arresto operativo”
- Definizione più precisa della “funzione di stop”, distanze massime tra i dispositivi di arresto di emergenza incluse
- Requisiti aggiornati per accesso e protezione di passeggeri di AGV
- Correlazione migliorata rispetto ai requisiti elettrici della norma EN 1175:2020
- Descrizione di ulteriori rischi e pericoli come trasporto, temperatura, emissioni, aspetti elettrostatici, ecc.
L’attuale versione della norma ISO 3691-4 illustra anche le condizioni quadroda applicare perché sia ammessa una velocità maggiore del sistema nelle cosiddette “zone vietate”. In questo caso, sono necessarie un’analisi e una valutazione approfondite e dettagliate dei pericoli e l’implementazione di misure supplementari corrispondenti.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]