CECE - Certified Expert in CE Marking

Qualifica al massimo livello

CECE - Certified Expert in CE Marking

Con CECE - Certified Expert in CE Marking si consegue il livello massimo di qualifica e competenza nell'area della marcatura CE. Nell'ambito del programma di qualifica vengono erogate le conoscenze e competenze di base sulle singole fasi del processo completo che porta alla marcatura CE delle macchine.

Dopo avere conseguito la qualifica CECE sarà possibile svolgere la marcatura CE su ogni tipologia di macchina in conformità alle relative norme e disposizioni.

I vantaggi di CECE - Certified Expert in CE Marking

  • La qualifica CECE è certificata da TÜV NORD. Dopo avere superato l'esame finale, il partecipante consegue il certificato TÜV NORD riconosciuto a livello internazionale oltre al titolo di "CECE - Certified Expert in CE Marking".
  • CECE consente di ottenere competenze e conoscenze sulla procedura di marcatura CE secondo la Direttiva Macchine.
  • Massimo vantaggio dalla pluriennale esperienza degli esperti Pilz! Le conoscenze acquisite possono essere messe direttamente in pratica grazie agli esempi di applicazione dettagliati e alla partecipazione ai workshop pratici.
La qualifica CECE è certificata da TÜV NORD

Contenuti della qualifica

Il formatore guida il partecipante attraverso l'intero processo di marcatura CE per tutti i tipi di macchina secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE. Basandosi su un modello di macchina virtuale, passo dopo passo sarà illustrata la procedura, dalla valutazione dei rischi fino all'applicazione della targhetta CE. Il modello presenterà inoltre le differenze procedurali per macchine complete, quasi-macchine e insiemi di macchine.

Tutti i contenuti della qualifica CECE sono contenuti qui

CECE nel mondo

CECE nel mondo

I corsi CECE si tengono in tutto il mondo in molte lingue nazionali e in modo omogeneo a livello internazionale. Pilz offre inoltre la formazione a multinazionali e ai loro dipendenti dislocati in paesi diversi.

CECE per professionisti

CECE per professionisti

Il corso CECE si rivolge in particolare a fabbricanti di macchine, importatori e integratori con responsabilità specifiche nell'area della marcatura CE. È stato pensato per persone che, nello svolgimento delle attività quotidiane, sono responsabili della sicurezza delle macchine, come ad esempio costruttori, progettisti/responsabili della pianificazione, dell'integrazione di sistemi, della sicurezza o della protezione antinfortunistica.

CECE per i datori di lavoro

CECE per i datori di lavoro

La chiave del successo è la formazione permanente e l'aggiornamento costante dei dipendenti. Per questo motivo il corso CECE si rivolge anche ad aziende che intendono sviluppare e approfondire in modo strutturato le conoscenze e competenze dei propri dipendenti. Grazie al training CECE, tutte le persone coinvolte nel processo CE dell'azienda raggiungeranno il livello massimo di competenza. E sempre e comunque tenendo in considerazione norme e disposizioni pertinenti.

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de