Ostfildern, 22 ott 2024

IndustrialPI di Pilz: il PC industriale con implementazione versatile per la tecnica di automazione e azionamento e modulare, gateway IIOT oppure Soft PLC

Con IndustrialPI, Pilz propone un PC industriale aperto e modulare. È dotato di un software open source e offre numerosi moduli di ingresso e di uscita. Può essere quindi implementato come gateway in ambienti IIOT oppure come Soft PLC nei più svariati settori di applicazione. IndustrialPI è una soluzione semplice da gestire per l’implementazione di concept Industria 4.0.

In quanto gateway IIOT, IndustrialPI può essere integrato con semplicità in architetture di sistema esistenti. In prossimità di macchine e impianti, IndustrialPI raccoglie i dati di processo o funzionamento e li trasmette direttamente al cloud aziendale. In questo modo, gli utenti possono sempre avere macchine e impianti sotto controllo, ovunque si trovino.

Un sistema di controllo standard per svariati progetti di automazione
IndustrialPI è un Soft PLC e, in quanto tale, capace di controllare macchine e impianti. Possibili applicazioni sono le macchine a portale per la calibrazione di celle delle batterie o per i formatori di scatole di cartone nell’industria dell’imballaggio e confezionamento. IndustrialPI funge quindi da sistema di controllo standard per la tecnica di automazione e azionamento e può essere utilizzato per i più svariati progetti di automazione. Tra questi rientrano le pure e semplici applicazioni dei sistemi di controllo ma anche i movimenti degli assi sincroni nella trasmissione di macchine. IndustrialPI completa così l’offerta Pilz per quanto riguarda le soluzioni complete di automazione.

Automazione e safety
Il nuovo PC industriale di Pilz è disponibile in due diverse versioni: IndustrialPI 4 con 4 GB RAM di memoria, 32 GB eMMC di memoria dati e sistema operativo 64 bit. È particolarmente adatto per applicazioni di automazione come Soft PLC. La seconda versione è IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, sistema operativo 64 bit). Può essere implementato come gateway, collettore dati e unità di diagnostica in combinazione con il modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2 e il sistema di automazione PSS 4000 di Pilz. Si realizza così una soluzione adatta per l’industria, idonea per lo scambio dei dati tra IOT e i servizi in cloud.
IndustrialPI può essere implementato quindi in modo flessibile e personalizzato. La sua applicazione e il tuo utilizzo “su misura” sono di supporto all’utente, con attenzione ai costi.

Un concept consolidato per un’applicazione adattata al settore industriale
Industrial PI si basa su Raspberry Pi, un prodotto noto per essere destinato all’uso consumer. È dotato in più di una custodia e di una meccanica robuste e resistenti e provvisto di componenti elettronici specifici per il settore industriale. In questo modo, soddisfa i requisiti stringenti delle tecnica di controllo industriale maggiormente diffusa secondo EN 61131-2. Analogamente a Raspberry Pi, anche IndustrialPI si basa sul concept open source. Come impostazione di fabbrica è installato uno speciale sistema operativo concepito specificatamente per IndustrialPI inclusivo di Node-RED, un tool di sviluppo semplice e immediato.

IndustrialPI di Pilz, in quanto PC industriale, è estremamente versatile nell’implementazione: per la tecnica di automazione e la tecnica di azionamento. IndustrialPI può essere utilizzato come gateway IIoT oppure come Soft PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
IndustrialPI di Pilz, in quanto PC industriale, è estremamente versatile nell’implementazione: per la tecnica di automazione e la tecnica di azionamento. IndustrialPI può essere utilizzato come gateway IIoT oppure come Soft PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI di Pilz, in quanto PC industriale, è estremamente versatile nell’implementazione: per la tecnica di automazione e la tecnica di azionamento. IndustrialPI può essere utilizzato come gateway IIoT oppure come Soft PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Contatto con la stampa

Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: [email protected]

Aprire il modulo di contatto
Telefono:+41 62 889 79 30
Mail: [email protected]

“Come possiamo aiutarti?


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio