7 mag 2026

Nuove schede standard VDMA per stabilire importanti standard per gli impianti di idrogeno

VDMA (Associazione Tedesca Costruttori di Macchine e Impianti), la più grande associazione d’Europa nel campo dell’industria meccanica, promuove la standardizzazione nel settore d’industria dell’idrogeno del futuro. Le diverse nuove bozze di schede standard VDMA hanno l’obiettivo di chiarire e armonizzare i requisiti tecnici e normativi centrali per gli impianti di idrogeno.

Schede standard VDMA - Linee guida per la standardizzazione di impianti di idrogeno

Le schede standard VDMA sono da tempo considerate regole tecniche pratiche che vengono elaborate in gruppi di lavoro efficienti composti da esperti nel campo dell'industria e della ricerca. Offrono a fabbricanti e operatori sicurezza a livello di progettazione e pianificazione e allo stesso tempo contribuiscono ad abbattere gli ostacoli burocratici.

 

Bozza VDMA 69242 1: Linea guida per analisi tecniche di sicurezza di impianti di idrogeno

La nuova bozza VDMA 69242-1 fornisce una linea guida completa all’applicazione della valutazione dei rischi di impianti di idrogeno. Include:

  • impianti di generazione di idrogeno
  • impianti di utilizzo e consumo di idrogeno
  • stoccaggio di idrogeno
  • trasporto di idrogeno all'interno dello stabilimento (escluso trasporto a lunga distanza, stoccaggio su larga scala, mobilità)

L'obiettivo del documento è definire una metodologia standardizzata per l'analisi del rischio e la determinazione delle riduzioni del rischio necessarie. La procedura si basa sui principi della sicurezza funzionale. Le applicazioni tipiche sono classificate in ordine di priorità e la redazione delle descrizioni delle funzioni necessarie è descritta in modo dettagliato.

Bozza VDMA

 

Bozza Linea guida VDMA 69243 1: Requisiti normativi per impianti di idrogeno

La bozza VDMA 69243-1:2026-01 è una linea guida ai requisiti normativi in Germania e in Europa. Fornisce:

  • una panoramica delle disposizioni vigenti
  • orientamento per la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di idrogeno
  • assistenza nella gestione delle normative nazionali ed europee

Questa armonizzazione mira a ridurre le incertezze nell'interpretazione dei requisiti normativi e a facilitare gli investimenti.

Ulteriori informazioni sulla bozza VDMA

 

Bozza Linea guida VDMA 35200: Regole di categoria di prodotto per elettrolizzatori

La bozza VDMA 35200:2026-01 definisce per la prima volta Regole di categoria di prodotto (RCP) per gli elettrolizzatori d'acqua affinché

  • la Product Carbon Footprint (PCF)
  • ulteriori indicatori di impatto ambientale

possano essere determinati in modo standard e comparabile.

Si tratta di un passo importante verso l’armonizzazione e la standardizzazione di Life Cycle Assessment (LCA) e Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD) nel settore della produzione di idrogeno. Questo genera trasparenza lungo la catena del valore e supporta fabbricanti e utilizzatori nelle valutazioni della sostenibilità.

Leggi la bozza completa

 

 

La possibilità di presentare osservazioni si è conclusa all'inizio di marzo. I gruppi di lavoro stanno ora continuando a lavorare sulle linee guida.

Le nuove linee guida VDMA daranno sicuramente in futuro un contributo decisivo alla professionalizzazione e standardizzazione della tecnologia dell’industria dell’idrogeno. Garantiscono sicurezza nell’ambito della progettazione, del funzionamento e della valutazione della sostenibilità

 

Per ulteriori informazioni su

  • Sicurezza funzionale e Industrial Security nel settore d’industria dell’idrogeno
  • Applicazioni nel settore dell’industria dell’idrogeno

Soluzioni specifiche per il settore di Pilz: Idrogeno

Hai domande sulla sicurezza funzionale e Industrial Security nel settore d’industria dell’idrogeno? Gli esperti Pilz saranno lieti di fornirti consulenza e assistenza
- Contattaci!

 

Schede standard VDMA


L’interessato riconosce che tutti i dati personali raccolti potranno essere trattati, senza il suo consenso, solo ed esclusivamente per fini di esecuzione dei contratti e di gestione delle richieste formulate dall’interessato. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati e i riferimenti di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono disponibili qui: Protezione dei dati Pilz
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento (anche a mezzo mail).

* Campo obbligatorio
Top
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]

Questo articolo è stato utile?