Un numero minore di fermi imprevisti consente di ridurre i costi aziendali e di incrementare la produttività delle macchine. MYZEL Lifecycle Platform riunisce in modo centralizzato macchine, processi e certificati del personale, supporta le procedure operative standardizzate e riduce i tempi e il numero di processi decisionali in presenza di fermi macchina.
15 dic 2025
Ridurre i fermi macchina imprevisti: con MYZEL Lifecycle Platform
I fermi macchina imprevisti sono molto più numerosi dei problemi tecnici
Un fermo macchina imprevisto impatta l’intero flusso della produzione:
i piani cambiano, gli ordini subiscono ritardi e per un riavvio occorre più tempo. L’approvvigionamento di materiale in tempi brevi e gli stock aggiuntivi rappresentano un vincolo per i capitali e complicano la pianificazione. Le disposizioni di legge prevedono che sia disponibile una documentazione completa ed esaustiva: la mancanza di prove, certificazioni o abilitazioni ritarda il riavvio della macchina. Senza un accesso centralizzato aumenta il rischio di ulteriori fermi causati dall’assenza di abilitazioni per quanto concerne sicurezza, qualifiche o compliance. Le cause risiedono spesso nella carenza di trasparenza: le interruzioni brevi o di poco conto restano prive di documentazione, le analisi si complicano. Solo rilevazione, acquisizione e valutazione sistematiche sono garanzia di una sicurezza dei processi a lungo termine e di una produttività elevata delle macchine.
Procedura strutturata in caso di fermo macchina
MYZEL è di supporto in situazioni concrete in cui occorre prendere una decisione reperendo in modo rapido e intuitivo le informazioni. Infatti, non solo le riparazioni ma anche la ricerca di documenti, abilitazioni e responsabilità ritarda le decisioni in merito al riavvio e soprattutto il flusso della produzione.
MYZEL fa confluire i dati di macchine e persone in un’unica piattaforma. Grazie a myCore gli asset e i corrispondenti artefatti digitali vengono attribuiti in modo univoco e sicuro. Tra questi rientrano, ad esempio:
- Istruzioni per l'uso
- Protocolli di prova
- Validazioni
- Certificati di formazione
- Istruzioni operative
- Piani di manutenzione
Quando mancano prove e certificati o la loro scadenza è imminente, la dashboard visualizza queste informazioni rappresentandole in modo chiaro e immediato. In generale, questo strumento supporta l’approvazione del processo decisionale, ad esempio quando occorre avviare o abilitare nuovamente una macchina.
La sicurezza in ambito compliance riduce i fermi macchina
A partire dal 20 gennaio 2027 entra in vigore il Regolamento Macchine UE. Il nuovo regolamento promuove e potenzia l’implementazione di documentazione digitale, software e temi legati alla cibersicurezza oltre a incrementare la verificabilità (auditability) dal punto di vista formale.
Quale supporto fornisce MYZEL?
La piattaforma conserva modelli/template e lo stato degli artefatti in modalità centralizzata, favorisce l’audit readiness nelle attività quotidiane e riduce anche i fermi macchina causati da assenza di prove o certificati di compliance.
Con MYZEL i processi operativi sono collegati gli uni agli altri in modo chiaro e preciso
MYZEL non è quindi una soluzione in più, fine a se stessa, ma organizza in modo chiaro e preciso il flusso delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita della macchina. In ogni caso, MYZEL può comunque essere impiegata come soluzione integrativa in aggiunta a un software preesistente. Durante il funzionamento, si è supportati da flussi di processo digitali guidati, i cosiddetti workflow.
Gli arresti delle macchine e le perdite di avvio sono classificati più rapidamente grazie alla correlazione tra le informazioni memorizzate; i guasti o gli errori ricorrenti sono esplicitati più chiaramente con conseguente abbattimento dei tempi di abilitazione al riavvio.
Per l’operatività e il funzionamento sicuri del parco macchine: mySafeOperation
Questo workflow supporta l’elaborazione sistematica di ispezione e manutenzione, artefatti documentati inclusi. I modelli/template e le check-list digitali semplificano la procedura. All’interno di questo workflow è inoltre possibile tenere sempre sotto controllo le abilitazioni delle macchine.
Per la gestione dell’accesso e delle modalità operative: myAccessControl
Questo workflow configura in modo sicuro, semplice e immediato la gestione utenti delle macchine. All’interno di myAccessControl è possibile mappare qualifiche e autorizzazioni consentendo così la tracciabilità di abilitazioni e funzionamenti errati in caso di guasto.
Per le macchine nuove e in caso di modifiche a macchine esistenti: mySafeDesign
In questo workflow si viene guidati, passo dopo passo, attraverso la valutazione del rischio e, con l’ausilio delle check-list, attraverso la validazione delle macchine nuove, analogamente a quanto avviene per le macchine esistenti per le quali occorre eseguire modifiche sostanziali, inclusa l’archiviazione di risultati a prova di audit.
I tuoi dati sono al sicuro. Con MYZEL
MYZEL Lifecycle Platform è una soluzione basata su cloud ed è gestita all’interno dell’Unione Europea. Pilz si impegna a garantire non solo la sicurezza del tuo personale ma anche quella dei tuoi dati. Per questo motivo, MYZEL è certificata secondo:
- ISO/IEC 27017
- ISO/IEC 27018
In questo modo i dati legati all’operatività e quelli personali sono archiviati in sicurezza. Nemmeno Pilz, in quanto provider del software, ha la possibilità di accedere ai tuoi dati, anche solo per consultazione. MYZEL è basata su cloud e quindi, in caso di emergenza, è possibile accedere alla piattaforma ovunque e in qualsiasi momento.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]