Norma ISO 22734-1:2025 “Generatori di idrogeno che utilizzano l’elettrolisi dell’acqua", Parte 1: Sicurezza
24 set 2025
ISO 22734-1: importanti modifiche per la sicurezza nella versione della norma del 2025 rispetto alla versione del 2019
La norma ISO 22734 stabilisce i requisiti per generatori di idrogeno e/o elettrolizzatori che, tramite elettrolisi, scindono l’acqua in idrogeno e ossigeno. Tale norma è di rilevanza per applicazioni industriali, commerciali e residenziali e offre supporto nell’utilizzo sicuro e sostenibile dell’idrogeno come fonte di energia.
La versione della norma rivista nel 2025 include novità e ampliamenti significativi e ha come obiettivo un approccio di sicurezza globale e il progresso tecnico nella tecnologia impiegata nell’industria dell’idrogeno. Si rivolge a sviluppatori, operatori e responsabili della sicurezza in applicazioni industriali e commerciali. Qui di seguito sono riportate le principali modifiche rilevanti per la sicurezza rispetto alla versione del 2019:
1. Struttura dei requisiti di sicurezza
I requisiti di sicurezza sono stati rivisti e, da un approccio incentrato sulla tecnica di controllo (sezione 4.5 nel 2019), sono passati a un approccio globale della gestione del rischio (sezione 4.2 nel 2025). Le novità comprendono:
- Tensione e carica residue in componenti
- Velocità del flusso di ossigeno
- Acqua in eccesso in tubazioni di idrogeno od ossigeno
2. Crossover di gas (Gas Crossover)
La norma tratta per la prima volta i rischi legati al passaggio di idrogeno-ossigeno che possono generare la formazione di miscele esplosive. I nuovi requisiti prevedono:
- Controllo delle differenze di pressione tra lato H₂ e lato O₂ nello stack della cella
- Definizione di parametri operativi minimi (corrente, temperatura, pressione)
- Linee guida tecniche nel nuovo Allegato C
3. Sicurezza funzionale
Scelta più ampia nell’utilizzo di norme per la sicurezza funzionale:
- IEC 61508 e IEC 61511 (come in precedenza)
- Novità: IEC 62061 e ISO 13849. Ciò consente un adeguamento più preciso a concept di sicurezza industriali diversi
4. Cyber Security
Con la versione del 2025, la sicurezza informatica diventa per la prima volta vincolante:
- I sistemi remoti devono essere conformi alla norma ISO/IEC 27001
- I fabbricanti devono implementare misure di protezione atte a impedire accessi non autorizzati e vulnerabilità lungo l’intero ciclo di vita
In conclusione:
La norma ISO 22734-1:2025 rappresenta un passo significativo verso la sicurezza globale e l’integrità del sistema. Offre chiare linee guida tecniche per lo sviluppo e il funzionamento di elettrolizzatori moderni e consolida le basi per un’economia sicura basata sull’idrogeno.
Maggiori informazioni sulle soluzioni Pilz nel settore dell’industria dell’idrogeno:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]