Le principali funzioni nuove: una panoramica
13 mag 2022
Nuova release di sistema per il sistema di automazione PSS 4000 1.23.2
Registrazione di dati di processo per una ricerca di guasti/anomalie/errori migliorata
Tramite la funzione Tracing, un regolatore registra i dati dei processi e li archivia su una scheda SD. Questa operazione semplifica la ricerca di guasti/anomalie/errori e consente di tracciare i valori delle variabili (ad es. le curve di frenatura) nel corso del tempo, supportando così l’ottimizzazione dei processi. I valori delle variabili registrati possono essere visualizzati grazie al tool PASscope. PASscope viene installato automaticamente con la nuova release di PAS4000. La funzione Tracing è disponibile dalla versione 1.23.0 per i dispositivi PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) e PSSu H FS2 SN SD (-T) oltre che con il firmware PSS 4000.
Possibilità di configurazione con lo standard di comunicazione SafetyNET p
L’Ethernet in tempo reale SafetyNETp viene impiegato per la trasmissione dei dati di processo tra dispositivi PSS 4000. Fin da subito è possibile configurare il tempo di risposta o l’utilizzo della rete della comunicazione SafetyNETp in PAS4000. L’ottimizzazione dell’utilizzo della rete migliora, per esempio, la scalabilità del sistema PSS 4000.
Nuovo modulo software: FS_MSO_PITreader_Visu
Il modulo FS_MSO_PITreader_Visu consente di controllare e monitorare un dispositivo di selezione (terminale operatore Pilz con software di visualizzazione PASvisu) in combinazione con PITreader per la regolamentazione dell’autorizzazione di accesso. L’attivazione delle funzioni di sicurezza (ad esempio barriere fotoelettriche o ripari mobili) richieste per la modalità operativa selezionata deve avere luogo dopo avere richiamato il modulo in PAS4000. Le funzioni principali del modulo sono:
- Lettura dell’autorizzazione verificata di PITreader (ID Security, autorizzazione, stato errore)
- Controllo degli elementi di visualizzazione e comando nel sistema di visualizzazione
- Lettura e controllo dei dati del sistema di visualizzazione
- Output dei dati nel sistema di visualizzazione
- Creazione e output di messaggi di diagnostica
- Output della modalità operativa sicura (MSO)
Licenze di progetto automatiche
È possibile ottenere immediatamente la licenza automatica dei progetti quando i progetti vengono scaricati. Se è selezionata questa opzione non è più necessario richiedere manualmente la licenza del progetto dopo la modifica del progetto. Condizione necessaria affinché ciò sia possibile è avere già ottenuto una licenza manuale del progetto e che sia disponibile un numero sufficiente di crediti di progetto (PASunits).
Per maggiori informazioni sulle nuove funzioni consultare il file Read Me della release 1.23.2
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]