3 mar 2022

Autorizzazione all’accesso con i sensori senza contatto PSENcode key

Volete consentire l’accesso alle funzioni di una macchina solo alle persone autorizzate e impedire in sicurezza il riavvio della macchina? L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode key è l’alternativa giusta per entrambe le applicazioni e realizza una soluzione completa grazie all’unità pulsanti PITgatebox e al PITreader integrato. PSENcode key nasce dalla simbiosi tra due prodotti Pilz, l’attuatore PITreader e PSENcode, l’interruttore di sicurezza che funziona completamente senza contatto. Questa combinazione consente di realizzare soluzioni sicure fino a PL “e” e SIL3.
Grazie al principio ‘chiave-serratura’, con PSENcode key sono ammessi due casi applicativi:

  • Se la chiave è assegnata all’addetto alla macchina, quest’ultimo riceve un’autorizzazione adatta all’attività specifica che svolge e può rilasciare task operativi.
  • Se la chiave è assegnata alla macchina, la relativa portabilità da parte dell’operatore impedisce il riavvio involontario della macchina.

Pilz offre ulteriori soluzioni per la selezione della modalità operativa e dell’autorizzazione all’accesso con il sistema PITreader in modalità di soluzione stand-alone oppure all’interno di PITgatebox.

E-shop

Immagine prodotto PSENcode key
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Questo articolo è stato utile?