I laser scanner di sicurezza PSENscan non vengono solo impiegati per la messa in sicurezza dei sistemi di trasporto senza conducente (AGV) ma forniscono numerosi altri vantaggi proprio negli ambienti di produzione e nell’intralogistica.
15 lug 2021
Ready, Set, Go: i laser scanner di sicurezza PSENscan rendono produttive le applicazioni mobile!
Posizionamento esatto di PSENscan e risparmio di tempo in caso di riavvio
Per la navigazione precisa verso le stazioni, i valori di intensità e distanza vengono letti dal laser scanner di sicurezza PSENscan. Qualora le informazioni sulla distanza non dovessero essere sufficienti, per la navigazione è ora possibile impostare i riflettori. Ciò consente un posizionamento esatto durante la navigazione, ad esempio in fase di aggancio di un AGV a una macchina mentre si trasferisce del materiale. La qualità e la produttività vengono così ulteriormente incrementate.
Se necessario, PSENscan può passare in modalità stand-by. Si rivela vantaggioso soprattutto per i sistemi di trasporto senza conducente in quanto le macchine possono essere riavviate con maggiore rapidità. Grazie al ridotto impiego di corrente derivante dalla modalità stand-by si ottiene un considerevole risparmio in termini di costi. In combinazione con la nuova funzione di autoreset automatizzata è inoltre possibile risparmiare tempo in fase di riavvio. PSENscan registra inoltre liste di guasti/errori: ora vengono visualizzati localmente sul dispositivo, fatto questo che consente una diagnostica più rapida e un riavvio in tempi brevissimi.
Adattabilità dei campi di protezione dinamici del laser scanner
Volete implementare senza pericoli i sistemi di trasporto senza conducente? Con il laser scanner di sicurezza non solo la navigazione è dinamica ma anche il controllo è sicuro, mantenendo contemporaneamente elevato il livello di produttività. PSENscan offre infatti un grado elevato di sicurezza anche in presenza di velocità modificate degli AGV. I campi protetti di PSENscan si adattano a diverse velocità degli AGV in modo dinamico. In questo modo è possibile aggirare meglio gli ostacoli. La navigazione precisa e l’adattamento a velocità differenti supportano gli utilizzatori di AGV consentendo l’incremento della produttività e conseguentemente dell’efficienza dell’impianto. I moduli ROS permettono di integrare in modo semplice e rapido il laser scanner di sicurezza all’interno del proprio ambiente di impianto.
Ulteriori informazioni:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de