Grazie a PSENscan, ora è possibile utilizzare il controllo delle aree produttive anche in zone con trasferimento di materiale e con più laser scanner a poca distanza tra loro.
22 apr 2021
Laser scanner di sicurezza PSENscan: ecco come il controllo delle aree è veramente produttivo!
PSENscan sono specializzati nel muting parziale dinamico
I laser scanner di sicurezza PSENscan dispongono di un muting parziale dinamico. Ovvero, è possibile disporre sia di muting parziale sia del cambio delle zone di sicurezza. La funzione viene impiegata nel trasferimento di materiale per poter movimentare il prodotto trasportato a determinate condizioni predefinite nella zona protetta senza causare un arresto della macchina. In tal modo, oltre alla protezione dell’operatore, viene garantita nel contempo una elevata disponibilità.
La codifica consente una “vicinanza senza interferenze”
Ulteriori vantaggi grazie alla nuova codifica dei raggi di PSENscan: se all’interno di un impianto sono operativi due laser scanner di sicurezza non attivati in serie, è esclusa un’interferenza reciproca. È così possibile rendere operativi insieme e in modo flessibile due laser scanner di sicurezza implementati in modo indipendente l’uno dall’altro a poca distanza tra loro. Ciò consente di incrementare la disponibilità dell’impianto e ridurre i tempi di produzione.
Ulteriori informazioni:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: [email protected]