Dossier de presse SPS Smart Production Solutions 2025

Chers rédacteurs, vous trouverez à cet emplacement tous les éléments de notre dossier de presse en relation avec le salon SPS Smart Production Solutions 2025 qui se tiendra cette année. Nous serions heureux que vous utilisiez nos informations pour vos reportages !

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez recevoir des informations ou supports supplémentaires, veuillez vous adresser à [email protected].

SPS Smart Production Solutions 2025

Communiqués de presse

Au salon SPS – Smart Production Solutions (du 25 au 27/11/2025), Pilz vous expliquera comment les solutions d’automatismes peuvent vous soutenir et contribuer au changement dans la production par la sécurité et la cybersécurité. À cette fin, nous mettrons l’accent sur la nouvelle Myzel Lifecycle Platform numérique pour la gestion du personnel et des machines tout au long de leur cycle de vie. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz au salon SPS – Smart Production Solutions 2025, hall 9, stand 370 – « Safety and Security in Transformation » – les innovations pour la transformation numérique

Au salon SPS – Smart Production Solutions (du 25 au 27/11/2025), Pilz vous expliquera comment les solutions d’automatismes peuvent vous soutenir et contribuer au changement numérique dans la production par la sécurité et la cybersécurité. À cette fin, la société spécialisée dans les automatismes annoncera le lancement d’un nouveau produit sur son stand : la Myzel Lifecycle Platform numérique pour la gestion du personnel et des machines tout au long de leur cycle de vie. Par ailleurs, Pilz présentera à Nuremberg les dernières extensions de son système IO-Link Safety pour une connectivité sécurisée et flexible : le tout premier IO-Link Safety Master certifié au monde « Master IOLS » ainsi que l’unité de commande « PITgatebox IOLS ».

Plus
Des variantes de produits supplémentaires sont désormais disponibles pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz. Elles permettent de mettre en œuvre avec précision des solutions d’amélioration personnalisées pour la sécurisation des accès et couvrent d’autres champs d’application. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Nouvelles variantes du système pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz – une multitude de possibilités pour une sécurisation plus flexible des portes

Il existe désormais des variantes supplémentaires pour le système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate de Pilz : une nouvelle variante pour davantage de fonctions de commande et une autre avec un passage optimisé des câbles pour une installation plus rapide. De plus, un module de poignée de porte spécialement conçu pour les portes battantes complète le système. Le PSENmgate marque ainsi des points grâce à une utilisation plus conviviale et une installation plus flexible. Par conséquent, les nouvelles variantes du système pour protecteurs mobiles comprennent des champs d’applications supplémentaires, par exemple pour le packaging, la construction de machines ou les applications avec des robots.

Plus
Dans le système IO-Link Safety de Pilz, la mise en service rapide des installations de production modulaires et décentralisées est assurée notamment par l’IO-Link Safety Master PDP67 en tant qu’interface décentralisée vers le système de commande de sécurité maître. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

L’IO-Link Safety Master pour la communication décentralisée dans le système IO-Link Safety de Pilz – une solution polyvalente et flexible jusque sur le terrain

La mise en service rapide des installations de production modulaires et décentralisées est un aspect important de la production industrielle numérisée. Pour cela, l’IO-Link Safety Master PDP67 du système IO-Link Safety de Pilz est maintenant à votre disposition. Il permet de mettre en œuvre facilement la communication bidirectionnelle jusqu’au niveau du terrain. En tant qu’interface décentralisée vers le système de commande de sécurité maître, il permet différents raccordements, tels que des capteurs de sécurité avec IO-Link Safety, ou encore des capteurs ou actionneurs IO-Link standard. Les utilisateurs profitent d’une communication de sécurité ou standard parfaite, sécurisée et flexible sur le terrain jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e / SIL 3.

Plus
Pilotez des machines et des installations en direct et en toute sécurité : avec le PITgatebox IOLS, Pilz présente une nouvelle variante de son unité de commande équipée de la technologie IO-Link Safety. Cette variante offre une plus grande transparence et une meilleure productivité. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG).

Unité de commande PITgatebox IOLS désormais avec connexion IO-Link Safety – meilleur efficacité et sécurité des systèmes pour protecteurs mobiles

En développant l’unité de commande PITgatebox IOLS, l’expert en automatismes Pilz élargit son système IO-Link Safety. La commande des machines et installations peut ainsi être réalisée non seulement en tout sécurité, mais aussi avec une plus grande simplicité et efficacité. Le PITgatebox IOLS transmet, via l’IO-Link Safety Master, directement au système de commande de l’installation, des données de diagnostic en temps réel, notamment sur l’état des portes et l’état de fonctionnement des systèmes pour protecteurs mobiles. Les utilisateurs bénéficient de coûts de maintenance et d’exploitation réduits ainsi que de systèmes pour protecteurs mobiles plus performants.

Plus

Autres contenus

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire