Quando un utilizzatore / datore di lavoro può essere considerato fabbricante?

Quando un utilizzatore / datore di lavoro può essere considerato fabbricante?

Secondo la Direttiva Macchine è da considerarsi fabbricante di una macchina colui che assembla macchine o parti di macchine di origini diverse e le immette sul mercato.

Il fabbricante può essere il costruttore stesso della macchina oppure l'utilizzatore.

Quando un utilizzatore / datore di lavoro può essere considerato fabbricante?

Un fornitore è da considerarsi fabbricante quando acquista una macchina e la immette per la prima volta sul mercato UE.

Se un utilizzatore assembla un nuovo impianto composto da diversi macchinari che vanno a costituire una nuova macchina, egli diventa fabbricante. In questo caso si tratta di una cosiddetta „modifica sostanziale“ che rende necessaria l'esecuzione integrale di una procedura di valutazione della conformità.

 

Basi giuridiche della "modifica sostanziale"

Il recepimento della Direttiva Macchine, valida in tutta l'Europa, in Germania avviene mediante il Decreto sulle macchine – 9° ProdSV/ Legge sulla Sicurezza dei Prodotti. Qui viene trattato l'argomento „Modifica sostanziale di macchine“.

Il 9 aprile 2015 il Ministero federale tedesco per il lavoro e gli affari sociali ha pubblicato un documento interpretativo dedicato a questo tema. Per stabilire in quali casi una modifica di una macchina sia da considerarsi „sostanziale“ è possibile procedere come segue.

Anche se questa interpretazione della Legge sulla Sicurezza dei Prodotti riguarda esplicitamente la Germania, i requisiti che ne derivano in relazione alla „Modifica sostanziale di macchine“ sono utilizzabili anche per altri Paesi europei.

Diagramma decisionale: è presente una modifica sostanziale?

Diagramma decisionale: è presente una modifica sostanziale
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
Questo articolo è stato utile?