Svizzera | italiano

Marcatura CE

Quale indicazione/norma deve essere citata nella dichiarazione di conformità: EN ISO 13849-1:2008 o EN ISO 13849-1:2008/AC:2009?

Non esiste una prescrizione universalmente valida per la denominazione della norma utilizzata.

In base all’esperienza acquisita raccomandiamo la seguente indicazione:
EN ISO 13849-1:2008 Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza – Parte 1: Linee guida generali (con rettifica AC.2009)