Con una valutazione del rischio su misura delle esigenze specifiche ed eseguita in modo sistematico, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, Pilz fornisce la base principale per la definizione delle misure di sicurezza e a garanzia della sicurezza delle macchine.
Valutazione del rischio di macchine
Valutazione sistematica dei pericoli
La prima fase per la sicurezza delle macchine: la valutazione del rischio
Le vostre esigenze
Connubio tra requisiti di legge ed esigenze individuali
Per la valutazione del rischio di macchine e impianti, operatori e costruttori necessitano di un concept di sicurezza che tenga conto della legislazione nazionale nonché di direttive e norme internazionali. Per garantire ciò è necessaria una valutazione efficace, strutturata e pratica di macchine e impianti.
Al vostro fianco. Fin dal principio
Gli specialisti Pilz sono professionisti esperti in grado di elaborare le basi per una valutazione del rischio personalizzata iper le esigenze speciali delle macchine dei clienti. Il tutto tenendo sempre in massima considerazione la policy aziendale, le procedure interne e le necessità operative.
I nostri servizi
In conformità alle direttive e norme vigenti a livello nazionale e/o internazionale, Pilz esegue, insieme al cliente, una verifica tecnica delle macchine. Sulla base dei rischi noti, è possibile specificare, stabilire le priorità e implementare le misure di sicurezza per la macchina.
La valutazione del rischio (di macchine) eseguita da Pilz include:
- Determinazione di norme, prescrizioni e procedure vigenti
- Descrizione dei limiti della macchina
- Verifica della macchina secondo le norme vigenti a livello nazionale e internazionale
- Determinazione e valutazione di pericoli esistenti
- Analisi dei pericoli in tutte le fasi rilevanti del ciclo di vita della macchina
- Stima e valutazione del rischio
- Raccomandazione sulla procedura per la riduzione del rischio
I vantaggi in breve
Con una valutazione del rischio creata in modo personalizzato ed eseguita in modo sistematico è possibile riconoscere e/o mitigare i rischi esistenti a cui sono sottoposti i dipendenti durante le procedure operative e di manutenzione. Si tratta della pietra angolare per la realizzazione di una soluzione di sicurezza globale per il proprio impianto di produzione:
- Esame del rischio efficace e conveniente
- Prolungamento della vita utile della macchina grazie a un’individuazione tempestiva dei pericoli
- Garanzia di conformità rispetto alla Direttiva Macchina secondo le norme e direttive vigenti
- Risparmio di tempo e costi in fase di integrazione delle misure di sicurezze idonee
I passi successivi verso la sicurezza delle macchine
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de