Un riparo fisso è una parte di macchina che per mezzo di un ostacolo (oggetto) garantisce protezione. Il riparo può consistere in una recinzione, una barriera, una copertura o altro. Può essere saldato, incollato o fissato con appositi mezzi (viti ecc.). I ripari fissi ostacolano fisicamente l'accesso alla macchina.
Ripari fissi
Prescrizioni per ripari fissi
Secondo le prescrizioni della Direttiva Macchine, i mezzi di fissaggio di ripari fissi possono essere allentati o rimossi solo tramite attrezzi. I mezzi di fissaggio, dopo la rimozione del riparo, devono rimanere solidali alla macchina o al riparo stesso. Per quanto possibile, dopo l'allentamento dei mezzi di fissaggio i ripari non devono rimanere nella posizione di protezione.
Alternative ai ripari
Se non è possibile o appropriato utilizzare i ripari, vengono implementati sistemi di sicurezza controllati. Se una persona si avvicina ad una sorgente di pericolo, questi sistemi arrestano la macchina oppure creano una condizione sicura in altri modi. L'ultima opzione è la tecnica di sicurezza ostensiva: a questo proposito, ad esempio, nelle istruzioni per l'uso e sulla macchina vengono evidenziati i rischi residui che permangono.
Norme per ripari fissi
Norma | Titolo |
---|---|
EN ISO 14120 |
Sicurezza del macchinario |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch