Selezione e impiego di dispositivi di sblocco per il blocco di ripari mobili: di quale dispositivo di sblocco necessita la mia applicazione?
2 nov 2020
Differenze tra sblocco ausiliario, di emergenza e di fuga per il blocco di ripari mobili
Ripari (monitorati) bloccati consentono di arrestare quei movimenti pericolosi che possono verificarsi con questi ripari. Se dopo l'apertura del riparo sussiste ancora il rischio di movimenti pericolosi, prima che questi vengano arrestati (inerzia), il riparo deve disporre di un blocco. Questo significa che il riparo può essere aperto soltanto dopo che il movimento pericoloso si è arrestato.
A seconda della rispettiva applicazione, per gli accessi alle macchine e agli impianti dotati di blocco si necessita di opzioni di sblocco addizionali e diverse. La Direttiva macchine 2006/42/CE prevede che una macchina venga progettata, costruita o equipaggiata in modo che nessuno possa rimanerci intrappolato all'interno o, nel caso questo non fosse possibile, in modo che una persona che rimane intrappolata all'interno possa chiedere aiuto.
Per gli interruttori di sicurezza per ripari mobili, viene fatta una distinzione tra le seguenti versioni di sblocco in situazioni diverse in base alla norma EN ISO 14119:
- Sblocco di fuga --> Una persona rimasta intrappolata può allentare il blocco dall'interno dell'area di pericolo, senza dover utilizzare utensili o altri mezzi ausiliari, e aprire così il riparo.
- Sblocco di emergenza --> In caso di emergenza, i soccorritori hanno la possibilità di sbloccare manualmente il blocco; questo avviene senza l'ausilio di mezzi ausiliari dall'esterno dell'area di pericolo (salvataggio di persone / accesso in caso di incendio o altre situazioni di emergenza)
- Sblocco ausiliario --> Possibilità di sbloccare manualmente un blocco con l'ausilio di un utensile o di una chiave dall'esterno dell'area protetta in caso di malfunzionamenti / lavori di manutenzione
In caso di applicazione di uno degli sblocchi descritti sopra, è necessario considerare che, in determinate circostanze, il tempo di arresto per i movimenti pericolosi può essere molto più lungo rispetto alla norma (ad es. arresto non controllato)
Panoramica
Selezione del prodotto giusto
1 Principio bistabile: energia "ON" per attivazione blocco e energia "ON" per sbloccaggio blocco (ciascuno fronte positivo con un pulsante o simili).
2 Per PSENsgate uno sblocco ausiliario o di fuga è obbligatorio e deve essere incluso nell'ordine.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +41 62 889 79 30
E-mail: m.frey@pilz.ch