Direction de sécurité – Safe Direction (SDI)

Lors de la surveillance de la « direction de sécurité » (SDI – Safe Direction) conformément à l’EN 61800-5-2, la rotation d’un moteur dans une direction non autorisée est empêchée. Si un écart est détecté dans le sens du mouvement, une réaction définie est exécutée.

La surveillance en toute sécurité du sens du mouvement est souvent appliquée en association avec la limitation de sécurité de la vitesse (SLS – Safely Limited Speed). Grâce à la solution intégrée dans l’entraînement, il est également possible d’atteindre la coupure la plus rapide. Dans la pratique, cette association est particulièrement judicieuse lorsque des travaux sont effectués dans une zone dangereuse et lorsqu’il faut s’assurer qu’un entraînement tourne dans le sens souhaité et avec une vitesse maximale définie.

La fonction de sécurité est également réalisée par le contrôleur de vitesse de rotation PNOZ s30 !

SDI – Safe direction = direction de sécurité
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire