La miniaturisation est un aspect important de la transformation industrielle qui rend les processus plus performants et durables. En effet, les « petites » solutions permettent des économies de place et d’énergie. Pilz contribue à développer cet aspect, notamment à l’aide de capteurs de sécurité : le nouveau système de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmgate associe le système d’interverrouillage de sécurité classique PSENmlock à l’élément de commande PITgatebox de Pilz au sein d’une solution compacte. Ce système compact, qui nécessite moins de place au niveau du protecteur mobile, offre une protection optimale contre le contournement et la fraude pour sécuriser les protecteurs mobiles. Cela garantit la sécurité au niveau des machines et installations grâce à un processus de fabrication fluide.
Ostfildern, Allemagne, 30 sept. 2024
Nouveau système pour protecteurs mobiles compact PSENmgate de Pilz en tant que système complet pour l’interverrouillage et la commande en toute sécurité – une solution de sécurité combinée et compacte – pour un interverrouillage et une commande économes en énergie !
En plus d’offrir un gain de place au niveau de la machine, le PSENmgate est également facile à monter grâce à un câblage simplifié qui ne nécessite qu’un seul connecteur.
Première fonction : interverrouillage en toute sécurité
Le PSENmgate sécurise le processus et les utilisateurs aussi bien au niveau des protecteurs mobiles franchissables que des capots et des trappes, notamment dans les applications avec des robots isolées. Par ailleurs, le système pour protecteurs mobiles compact garantit le verrouillage et l’interverrouillage en toute sécurité jusqu’à la catégorie de sécurité la plus élevée PL e, cat. 4. Il est également possible de monter en série plusieurs protecteurs mobiles rapidement et simplement. L’installation en est facilitée par un câblage réduit au strict minimum.
Seconde fonction : polyvalence de l’utilisation
Le système pour protecteurs mobiles compact PSENmgate présente différents éléments de commande, tels que des boutons-poussoirs avec ou sans éclairage, un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence ou encore un système de déblocage à des fins d’évacuation. En outre, les utilisateurs peuvent faire leur choix parmi une sélection de poignées de porte. Ils disposent ainsi d’une variété de configurations possibles pour des applications diverses. La polyvalence du PSENmgate lui permet donc de s’adapter à toutes sortes de machines ou d’installations, ce qui profite aux constructeurs et exploitants de machines en raison de la flexibilité que cela leur procure en matière de conception.
Le petit plus : développement durable et diagnostic pour une plus grande productivité
L’architecture compacte du PSENmgate réduit sa consommation de courant par un principe bistable d’interverrouillage. Ce système pour protecteurs mobiles intégré et économe en énergie réduit ainsi les coûts énergétiques. Le diagnostic complet réalisé par le biais de quatre ampoules LED et d’une sortie de diagnostic permet des temps de réponse courts à des changements d’état pour l’affichage des messages d’erreurs. Les utilisateurs bénéficient d’un produit durable qui réduit les temps d’arrêt de leurs machines et augmente leur productivité.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]