PSS 4000: gestructureerde tekst voor standaard en veiligheid

12 mrt. 2012

De editor PAS STL is nu beschikbaar in het automatiseringssysteem PSS 4000.

Met PAS STL conform EN/IEC 61131-3 is nu de editor "Gestructureerde tekst" voor standaard en veiligheid beschikbaar in het automatiseringssysteem PSS 4000. Zo kunnen de besturingen PSSuniversal PLC – behalve met PAS IL (instructielijst) en de grafische programma-editor PASmulti – met een verdere editor worden geprogrammeerd. Een eenvoudige combinatie van de programmeertalen conform EN/IEC 61131-3 met de programma-editor PASmulti is eveneens mogelijk.

De voordelen van de nieuwe editors PAS STL

  • Standaard en veiligheid in één systeem
  • De eenvoudige combinatie van PAS STL, PAS IL en PASmulti maakt gestructureerde werkzaamheden en overzichtelijke programma's mogelijk
  • Uitgebreide bibliotheek voor failsafe- en standaardbouwstenen voor een hoge herbruikbaarheid


Meer informatie:

automatiseringssysteem PSS 4000