Samen voor het digitale spoor
14 sep. 2023
Pilz en Pintsch intensiveren hun ontwikkelingspartnerschap met een leveringsraamovereenkomst
Pilz en Pintsch, de expert voor een veilige spoorweginfrastructuur, ontwikkelen samen innovatieve besturings- en signaaltechniek voor de digitalisering van het spoor. In juli 2023 ondertekenden Susanne Kunschert en Tilo Brandis, directeur van Pintsch GmbH, de expert voor veilige spoorweginfrastructuur, een langlopende leveringsraamovereenkomst. Al vanaf de herfst zal er een gezamenlijk ontwikkelde technologie op de Duitse rails worden toegepast.
EULYNX object controller voor Duits spoorwegproject
Het eerste resultaat van de samenwerking is de gezamenlijk ontwikkelde EULYNX object controller. Deze zet digitale besturingscommando's uit de seinhuisjes om in signalen voor componenten op het spoor, zoals wissels. Pilz draagt hieraan bij met zijn veilige spoorbesturing.
De Pilz object controller zal al vanaf de herfst worden gebruikt: in het project Zwieseler Spinne realiseert Pintsch met Pilz-techniek concreet digitale oplossingen voor de modernisering van de signaal- en seinhuistechniek. Het project maakt deel uit van het hogesnelheidsprogramma van de Duitse regering, de spoorwegindustrie en de Deutsche Bahn (DB).
Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling van het partnerschap!
Pilz Nederland Industriële Automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Nederland
Telefoon: +31 347 320477
E-mail: info@pilz.nl