Systèmes de sécurité PNOZmulti Classic et systèmes de commande compacts PNOZmulti Mini

Depuis 2002, le système de commande configurable PNOZmulti est devenu un standard de sécurité international et un système de commande de sécurité performant. Après avoir fait leurs preuves pendant de nombreuses années dans les secteurs d’activités les plus divers, les deux gammes de produits originaux PNOZmulti – PNOZmulti Classic et PNOZmulti Mini – ont été retirées du marché le 31/12/2024. Les systèmes qui leur succèdent sont les micro automates configurables PNOZmulti 2.

L’histoire du développement et du succès des systèmes de sécurité PNOZmulti Classic

Ce qui est aujourd’hui un standard mondial a vu le jour en 2002 dans le monde des automatismes. La possibilité de créer le circuit de sécurité à l’aide d’un logiciel de configuration facile à utiliser et basé sur des graphiques – sans aucune connaissance des langages de programmation complexes – était à l’époque une première mondiale. L’objectif était de bâtir un pont entre les blocs logiques de sécurité câblés en dur et les systèmes de commande de sécurité librement programmables. Un standard international pour la sécurité était né – le système de commande configurable PNOZmulti !  

Au cours de ses 20 ans d’histoire, le PNOZmulti est devenu un système de commande de sécurité – plusieurs fonctions, une seule solution, aussi bien pour les machines simples que pour les installations en réseau et réparties !

Une première mondiale à l’époque, un standard aujourd’hui : le circuit de sécurité du système de commande configurable PNOZmulti peut être créé à l’aide d’un logiciel de configuration basé sur des graphiques.

Nouveauté mondiale : logiciel de configuration basé sur des graphiques

Exemple tiré d’une ancienne version du logiciel graphique PNOZmulti Configuator

Le logiciel graphique, très innovant à l’époque, permettait par exemple aux électriciens de créer facilement un programme d’application sans connaissances en programmation. La « programmation avec la souris » fonctionne de telle sorte que tous les éléments d’un circuit de sécurité sont disponibles sur l’interface utilisateur graphique conforme à Windows® sous forme de blocs fonctions pour les éléments d’entrées tels que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les valeurs de mesure analogiques. Des sorties relais, des sorties statiques et des électrovannes de sécurité peuvent être sélectionnées en tant qu’éléments de sorties. Les applications spéciales, telles que les brûleurs, le Motion Monitoring, les presses, les autorisations, la sélection du mode de fonctionnement et bien d’autres encore pouvaient et peuvent être tout aussi facilement glissées sur l’interface utilisateur, configurées pour des applications spécifiques et reliées aux éléments logiques. Des possibilités de diagnostic complètes augmentent la disponibilité des installations et réduisent les temps d’arrêt.

Systèmes de commande de sécurité compacts PNOZmulti Mini

En 2009, une génération « plus compacte » du PNOZmulti Mini a suivi : l’appareil de base PNOZmulti « classique » de 135 millimètres a été réduit à une largeur de 45 millimètres – tout en conservant l’ensemble de ses fonctions et en étant équipé d’un afficheur. Le diagnostic permettant de réduire les temps d’arrêt des machines était et reste également l’alpha et l’oméga pour les utilisateurs, tout comme le raccordement à de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication. Le fait de n’avoir à utiliser qu’un seul système, de la planification à la maintenance, a contribué à son succès.

Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 – le standard actuel

En 2012 a eu lieu le lancement de la deuxième génération actuellement utilisée, les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2. L’appareil de base autonome PNOZ m C0 ne fait plus que 22,5 millimètres de large – idéal pour les petites machines, car il est tout de même possible de surveiller jusqu’à quatre fonctions de sécurité jusqu’à PL e ou SIL 3 via huit entrées de sécurité et quatre sorties statiques de sécurité. Le futur règlement machines pose également des exigences en matière de cybersécurité des appareils. Ce n’est pas un défi en soi : la cybersécurité du PNOZmulti 2 est également assurée lors des déplacements et les données sont protégées contre tout accès non souhaité.

La gamme de produits PNOZmulti  2 succède aux gammes de produits originales PNOZmulti Classic et PNOZmulti Mini, qui ont été retirées du marché fin 2024.

Informations complémentaires et produits de remplacement :

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire