Les protecteurs mobiles sont généralement reliés mécaniquement au bâti de la machine ou à une partie fixe située à proximité de la machine. Le dispositif de protection peut être fixé à l’aide de charnières ou installé sur des rails. Ils peuvent être ouverts sans outil et sont uniquement efficaces s’ils sont fermés.
Protecteurs mobiles
Dispositifs de verrouillage en tant que solution de sécurité
Les protecteurs mobiles peuvent être reliés à un dispositif de verrouillage. Un dispositif de verrouillage garantit par exemple, lors de l’ouverture d’un protecteur mobile, l’arrêt des fonctions dangereuses d’une machine et la prévention en toute fiabilité d’une mise en marche intempestive.
Normes pour les protecteurs mobiles
| Norme | Titre |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Sécurité des machines |
| EN ISO 14119 |
Sécurité des machines – Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs – Principes de conception et de choix |
Protection contre la (re)mise en marche intempestive d’une machine
Après le déclenchement d’un dispositif de protection, une machine ne doit pas redémarrer automatiquement lorsqu’il n’y a plus personne dans le champ de protection. Le redémarrage ne doit être possible qu’après acquittement sur un appareil de commande se trouvant en dehors de la zone dangereuse et avec un contact visuel sur ce dernier.
Cela est important, par exemple, si l’alimentation en énergie est rétablie suite à une coupure ou si un entraînement se met en marche de manière intempestive en raison de la défectuosité d’un système de commande.
Normes concernant la protection contre une (re)mise en marche intempestive
| Norme | Titre |
|---|---|
| EN ISO 14118 |
Sécurité des machines |
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]