Un protecteur fixe est une partie d’une machine qui, à l’aide d’un obstacle concret, garantit une protection. Le dispositif de protection peut être constitué entre autres d’une barrière de sécurité, d’une barrière ou d’un protecteur. Il peut être soudé, collé ou posé à l’aide de systèmes de fixation (boulons, rivets, etc.). Les protecteurs fixes restreignent physiquement l’accès à la machine.
Protecteurs fixes
Prescriptions pour les protecteurs fixes
Conformément aux prescriptions de la directive Machines, les protecteurs fixes doivent être fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu’avec des outils. Les systèmes de fixation doivent rester solidaires de la machine ou des dispositifs de protection après le démontage de ces derniers. Dans la mesure du possible, les protecteurs mobiles ne doivent pas pouvoir rester en place si on ôte leurs systèmes de fixation.
Alternatives aux dispositifs de protection
Dans la mesure où l’utilisation de protecteurs mobiles n’est pas possible ou judicieuse, on recourt à des solutions de systèmes de contrôle-commande. Si une personne s’approche d’une zone dangereuse, ces solutions coupent la machine ou la placent d’une autre manière dans un état de sécurité. Par ailleurs, il reste seulement les techniques de sécurité indicatives : le manuel d’utilisation ou un panneau apposé sur la machine, par exemple, avertit des dangers résiduels.
Normes pour les protecteurs fixes
| Norme | Titre |
|---|---|
| EN ISO 14120 |
Sécurité des machines |
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]