Lorsque l’on enclenche l’arrêt d’urgence d’une installation de machines, faut-il réarmer ou acquitter l’arrêt d’urgence de chaque machine individuelle ?

Question :

Une installation de machines est composée de plusieurs machines individuelles et chacune de ces machines est équipée d’un système de commande séparé. D’autre part, il y a un système de commande / une salle de contrôle maître. Lorsque l’on actionne l’arrêt d’urgence, la commande d’arrêt d’urgence doit-elle être acquittée sur chacune des machines individuelles ou peut-elle être réinitialisée à partir de la salle de contrôle maître pour les machines individuelles afin de remettre l’installation en marche ?


Réponse :

Conformément à la norme EN ISO 13850, le réarmement de l’arrêt d’urgence doit avoir lieu directement sur le dispositif d’arrêt d’urgence sur lequel la commande a été déclenchée et il doit s’agir d’une action intentionnelle d’une personne.

Les boutons-poussoirs d’arrêt d’urgence actionnés ne doivent être réarmés qu’une fois que le danger ayant entraîné le déclenchement de la fonction d’arrêt d’urgence a été écarté en toute sécurité. Si cela ne peut pas être entièrement vérifié à partir de la position du circuit d’arrêt d’urgence, par exemple parce que la zone d’action de l’arrêt d’urgence n’est pas entièrement visible, des appareils supplémentaires, tels que des boutons-poussoirs de réarmement, peuvent être mis à disposition pour la réinitialisation. Cela doit être pris en considération et évalué dans le cadre de l’appréciation du risque lié à la machine. C’est pourquoi il convient de tenir compte du fait que l’arrêt en cas d’urgence (arrêt d’urgence) est une mesure de protection complémentaire et non un moyen principal de réduction du risque.

Par ailleurs, le réarmement du dispositif d’arrêt d’urgence actionné ne doit pas entraîner un redémarrage automatique de la machine, mais doit seulement préparer la remise en marche de la machine. La mise en marche d’une machine ne doit pouvoir se faire que par une action volontaire sur un dispositif de commande prévu à cet effet. [Directive Machines 2006/42/CE, Annexe I – 1.2.3]

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire