Quelle couleur doit avoir un bouton-poussoir d’arrêt de zone ?

En plus des différentes catégories d’arrêt, la norme harmonisée EN ISO 13850 définit également les principes de conception correspondants concernant la couleur d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence. Un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence doit être clairement reconnaissable, bien visible et rapide à localiser. C’est pourquoi un arrêt d’urgence doit obligatoirement être rouge sur fond jaune.

Selon l’EN 60204-1:2019, 10.2 Organes de commande, le bouton-poussoir d’arrêt de zone doit être de couleur NOIRE, GRISE ou BLANCHE. En aucun cas sa couleur ne doit correspondre à celle d’un bouton-poussoir d’arrêt d’urgence.

Remarque complémentaire :
L’EN 60204-1:2019 paragraphe 9.2.3 ARRÊT prévoit que les fonctions d’arrêt doivent être définies en raison de l’appréciation du risque et des exigences fonctionnelles de la machine.

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire