Quand un chemin de transport est-il considéré comme n’étant plus accessible ?

L’EN 619 montre un chemin de transport d’une zone non protégée dans une zone protégée (barrière de sécurité). Un tel chemin de transport est-il considéré comme n’étant plus accessible à partir d’un niveau de transport >/= 1 000 mm ? Ne faut-il pas une protection supplémentaire ici ?

supplémentaire ici ?

Contexte normatif :

Conformément à l’EN 619, on applique :

  • Si la hauteur d’un équipement ou système de manutention continue est d’au moins 1 m et que celui-ci est utilisé comme obstacle, il faut le fixer au sol et fermer les ouvertures sous le convoyeur.
  • S’il est prévisible que des équipements ou systèmes de manutention continue pourront être utilisés comme accès à la zone dangereuse, il faut compliquer l’accès en conformité avec l’appréciation du risque.

On applique alors l’EN ISO 13857. Conformément à l’EN ISO 13857, on applique :

Une note de bas de page dans les tableaux de l’EN ISO 13857 (contournement) renvoie à la situation suivante.

  • Les conceptions de moins d’un mètre ne sont pas prises en compte, car celles-ci n’empêchent pas suffisamment l’accès.
  • Les conceptions de moins de 1,4 m  ne doivent pas être utilisées sans mesure de protection supplémentaire.

 

Conclusion :

S’il faut prévoir que des équipements ou systèmes de manutention continue seront utilisés comme accès à la zone dangereuse, il faut prendre en considération cet emplacement dans l’appréciation du risque. Il faut alors prendre des mesures supplémentaires conformément au plan à 3 niveaux (l’ordre doit être respecté)

  1. Constructif
  2. Technique
  3. Informations à destination des utilisateurs

Les mesures peuvent inclure :

  •  Couvercles / barrière de sécurité
  •  Tunnel d’entrée
  •  Barrières immatérielles

Cela dépend néanmoins de chaque application. La tâche de la machine doit être garantie.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire