Existe-t-il une norme qui indique à combien peut se monter la vitesse réduite, par exemple d’une bande de convoyage, lorsque cette dernière n’est pas couverte ?

Réduction de sécurité de la vitesse et équipements et systèmes de manutention continue

La norme C EN 619:2002 pour les équipements et systèmes de manutention continue n’indique des vitesses que pour le cas où des personnes sont également transportées. Elles nécessitent de répondre aux questions suivantes :
 
Équipements et systèmes de manutention continue de transport :

  • Niveau du plancher : vitesse de transport de 0,3 m/s
  • 0,3 m au-dessus du niveau du plancher : vitesse de transport de 0,15 m/s
  • Rampe pleine : vitesse de transport de 0,5 m/s

Sinon, sur le thème de la réduction de sécurité de la vitesse, il faut se référer à la VDI 2854, qui décrit qu’une vitesse est considérée comme sûre lorsque la personne a le temps de se soustraire à un événement dangereux.

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire