Quels changements la norme EN ISO 12100 apporte-t-elle ?

La norme EN ISO 12100:2010 « Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque » est répertoriée depuis le 08/04/2011 dans le Journal officiel de l’Union européenne. Par conséquent, il existe depuis cette date une « présomption de conformité » de cette norme.

EN ISO 12100:2010 : la norme principale pour la sécurité des machines
L’EN ISO 12100:2010 a été créée à partir de la fusion de l’EN ISO 12100-1, de l’EN ISO 12100-2 et de l’EN ISO 14121-1 et représente aujourd’hui la norme principale pour la sécurité des machines. Toutefois, la présomption de conformité est toujours appliquée jusqu’au 30/11/2013 pour les normes principales (EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1).

Il n’y a pas de modifications techniques
Il est indiqué dans la publication ISO/TC 199 N 833 qu’il n’y a pas de modifications techniques dans le cadre de la fusion des trois normes. Les modifications techniques se limitent uniquement aux contenus en lien avec la directive Machines 2006/42/CE révisée. Il n’est donc pas nécessaire d’actualiser les documentations existantes (exemple : appréciations du risque, normes de type C) en ce qui concerne la nouvelle norme.

Suppression des redondances et simplification de l’application
La fusion en une même norme a supprimé les redondances et l’application de la norme doit ainsi être considérablement simplifiée. Un tableau d’affectation dans la publication ISO/TC 199 N 833 montre quels paragraphes de l’« ancienne » norme se retrouvent dans quels paragraphes de l’EN ISO 12100:2010.

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire