Pourquoi, après le remplacement de la carte à puce, la LED Fault s’allume en rouge sur l’appareil de base ?

Micro automates configurables PNOZmulti

Le programme utilisateur sur la carte à puce doit être identique au programme utilisateur dans la mémoire interne de l’appareil de base PNOZmulti. Ce contrôle est réalisé par le PNOZmulti à chaque nouveau démarrage. Si les programmes utilisateurs sont différents, la LED Fault s’allume sur le PNOZmulti. Pour prendre en charge le programme utilisateur de la carte à puce, il faut procéder aux étapes suivantes.

PNOZ m0p / m1p / m2p / m3p :

  • Couper la tension d’alimentation du PNOZmulti.
  • Insérer dans l’appareil la carte à puce avec un nouveau programme utilisateur.
  • Placer un pont entre la sortie OA0 et l’entrée i19.
  • Appliquer la tension d’alimentation.
  • La LED DIAG clignote en jaune.
  • Couper la tension d’alimentation.
  • Établir un pont entre la sortie OA0 et l’entrée i19.
  • Réappliquer la tension d’alimentation.
  • Le PNOZmulti démarre avec le nouveau programme.

PNOZmulti mini et PNOZmulti 2 :

  • Couper la tension d’alimentation du PNOZmulti.
  • Insérer dans l’appareil la carte à puce avec un nouveau programme utilisateur.
  • Appliquer la tension d’alimentation.
  • Si le nom du projet et « Accept? » s’affichent à l’écran, maintenir le commutateur rotatif appuyé pendant 5 secondes, puis relâcher.
  • Le PNOZmulti démarre avec le nouveau programme.

 

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire