Limitation de sécurité de la vitesse

Safe Limited Speed (SLS)

La « limitation de sécurité de la vitesse » (SLS – Safe Limited Speed) conformément à l’EN 61800-5-2 est probablement la fonction de sécurité la plus connue. Dans la pratique, cette fonction de sécurité est souvent appliquée comme « vitesse réduite en toute sécurité ». Par conséquent, il est nécessaire de garantir une transition définie de la vitesse de fonctionnement en mode automatique à la réduction de la vitesse en mode réglage. Si la fonction de surveillance détecte une violation de la valeur seuil, l’entraînement doit être coupé en toute sécurité. La méthode de coupure dépend de l’application. Il faut toutefois viser un freinage défini à l’aide de la fonction « arrêt de sécurité 1 » (SS1 – Safe Stop 1) avec coupure immédiate de l’alimentation.

De manière générale, la « plage de vitesses de sécurité » (SSR – Safe Speed Range) peut être utilisée pour une surveillance permanente des process. Les risques ne sont pas toujours éliminés par la seule limitation des vitesses augmentant rapidement. Même une réduction soudaine de la vitesse suite à un dysfonctionnement peut impliquer un danger. Si les axes fonctionnent avec une distance définie les uns par rapport aux autres, une vitesse en baisse soudaine peut entraîner un risque d’écrasement uniquement sur un seul des deux axes. La fonction « plage de vitesse de sécurité » (SSR – Safe Speed Range) a été définie pour ces cas précis. Cette fonction permet de couper les axes concernés et par conséquent d’exclure le danger pour l’opérateur de la machine et la machine elle-même.

SLS – Safety Limited Speed = limitation de sécurité de la vitesse
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire