Muting

Le muting consiste à inhiber temporairement, automatiquement et en toute sécurité (réglage du volume ou de l’éclairage) un équipement de protection électrosensible (barrière immatérielle ou scrutateur laser) en cours de fonctionnement. Par exemple, il est possible de ce fait de transporter des matières premières dans une zone dangereuse ou, au contraire, les évacuer (l’inhibition durable est également possible, il s’agit du blanking). Le cycle de muting, qui se déroule en quatre phases, est détecté à l’aide d’une lampe de muting.

Le cycle de muting n’est lancé par la commande du muting, grâce à des capteurs spécifiques, que pour la durée de transport du matériel dans le champ de protection. La disposition des capteurs doit empêcher les personnes d’activer les capteurs de muting. Lorsqu’une personne pénètre dans la zone de protection, les capteurs déclenchent immédiatement la coupure du mouvement dangereux.

Disposition des capteurs

En disposant les capteurs de muting, on fait une distinction entre le muting séquentiel et le muting en croix.

  • Si la disposition est séquentielle, on commute plusieurs capteurs les uns derrière les autres qui devront être activés ou désactivés les uns après les autres dans un ordre précis.
  • Comme son nom l’indique, la disposition de deux capteurs selon le muting en croix est une disposition croisée. Ils doivent tous les deux être activés en même temps pour déclencher le cycle de muting.

Domaines d’applications du muting

Les domaines d’applications types sont l’industrie automobile, les installations de palettisation dans des embouteilleuses ou encore le secteur de la production de pierres (béton, tuiles, etc.).

 

Les différentes fonctions muting

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Assistance technique

Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire