À l'occasion du salon InnoTrans (du 22 au 25 septembre 2026), dans le hall 27, stand 550, la société spécialisée dans les automatismes Pilz présentera comment des solutions de contrôle-commande sûres et modulaires contribuent à la modernisation des techniques de signalisation et des infrastructures ferroviaires. L'accent est mis sur les applications que Pilz a mises en œuvre avec succès dans la pratique, en collaboration avec ses clients et partenaires du monde entier. À l'aide de maquettes d'applications déjà mises en œuvre, Pilz montre comment la numérisation peut être mise en œuvre de manière efficace et sécurisée dans l'infrastructure ferroviaire.
Ostfildern, Allemagne, 4 août 2026
Numérisation sécurisée du secteur ferroviaire : Pilz présente à InnoTrans des applications éprouvées
Le contenu en un coup d’œil :
- Pilz expose au salon InnoTrans 2026, hall 27, stand 550
- Au premier plan : Une numérisation réussie de l’infrastructure ferroviaire grâce à des solutions de contrôle-commande sûres et modulaires
- Le système de commande ferroviaire PSSrail est déjà utilisé dans le monde entier sur 1 000 kilomètres de voies et à plus de 500 passages à niveau
Avec le système de commande ferroviaire PSSrail, à la fois sûr et modulaire, les fournisseurs de systèmes et les intégrateurs disposent d'une solution performante, déjà déployée à l'échelle mondiale sur plus de 1 000 kilomètres de voies et plus de 500 passages à niveau. Le système de commande ferroviaire est certifié jusqu'au niveau SIL 4 et compatible avec EULYNX. Grâce à sa conception modulaire, il permet une mise en œuvre flexible de différentes applications, tout en garantissant des coûts de cycle de vie réduits et une sécurité opérationnelle accrue.
Une plateforme ouverte pour des applications variées
À l'aide de maquettes illustratives, Pilz montre, lors du salon InnoTrans, comment des solutions de contrôle-commande sûres et modulaires peuvent être intégrées dans des infrastructures existantes ou nouvelles. L'accent est mis notamment sur les solutions de transfert de données sécurisées, qui garantissent une communication continue et fiable. Parmi les solutions présentées figurent notamment celles basées sur Frauscher Safe Ethernet (FSE), qui permettent la mise en réseau de sécurité des composants tout au long du parcours. Pilz présente également des applications pour les passages à niveau – de la surveillance à la commande complète – ainsi que l'utilisation de PSSrail en tant qu’unité de contrôleurs d'objets EULYNX pour la commande d'éléments de tableau le long du parcours.
Les visiteurs peuvent se faire une idée concrète de la mise en œuvre de projets réels et des performances de la plateforme dans des conditions réelles d'exploitation.
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]
Téléphone: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]