Ostfildern, Allemagne, 23 sept. 2025

Pilz au salon Hydrogen Technology Expo Europe de Hambourg, hall 5, stand H20 – les automatismes pour l’avenir de l’hydrogène – des solutions sécurisées, intelligentes et extensibles

Que ce soit pour une fabrication par électrolyse, pour le ravitaillement en carburant ou pour la combustion, Pilz propose des solutions conçues sur mesure pour l’industrie de l’hydrogène. L’expert en automatismes présentera son offre complète lors du salon Hydrogen Technology Expo Europe de Hambourg du 21 au 23 octobre 2025. En outre, les experts de Pilz vous informeront sur les normes et standards pertinents pour le développement et l’intégration de technologies de l’hydrogène.

La fabrication de l’hydrogène requiert des normes de sécurité très strictes. Lors du salon Hydrogen Expo Europe, Pilz montrera en prenant l’exemple d’un électrolyseur comment le micro automate configurable PNOZmulti 2 et le système d’automatismes PSS 4000 sécurisent les processus lors d’une électrolyse alcaline ou PEM. Les systèmes de commande de sécurité surveillent notamment les capteurs pour la détection de gaz et de flammes et déclenchent automatiquement des mesures, telles que l’ouverture des électrovannes en cas de danger, conformément à la norme internationale ISO 22734. Sur le stand du salon, les visiteurs pourront découvrir concrètement comment il est possible d’assurer une gestion des accès en toute sécurité dans les installations d’électrolyse. 

Un automate de sécurité pour les stations de ravitaillement en hydrogène
Garder l’œil sur la surveillance de la pression et de la température, ainsi que sur la vitesse de remplissage et de vidage : le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 de Pilz offre un traitement fiable des valeurs analogiques pour les processus de transfert au niveau des stations de ravitaillement en hydrogène. Sur le stand du salon, les experts de Pilz expliqueront comment la surveillance de la rampe de pression permet de contrôler les valeurs de process variables et de détecter rapidement les anomalies ou les erreurs. Le bloc inclus dans le logiciel PNOZmulti Configurator « surveillance de sécurité de rampe » surveille la pression au regard de la valeur limite en toute fiabilité. Grâce à une précision technique de sécurité de 1 %, une entrée analogique du PNOZmulti 2 garantit un réglage de valeurs limites précis avec une surveillance des valeurs seuils dynamique jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité SIL 3 selon la norme CEI 62061. D’autre part, le système d’automatismes PSS 4000 a déjà fait ses preuves pour le suivi de toutes les fonctions de sécurité dans les stations de ravitaillement en hydrogène, au niveau du système de refroidissement, des citernes de stockage à haute pression ou encore de la distribution de l’hydrogène.

Combustion de l’hydrogène – en toute sécurité !
Pour les installations de chauffe qui doivent passer à un fonctionnement à l’hydrogène ou qui sont déjà « H2 ready », Pilz propose des commandes de brûleurs certifiées ainsi que des prestations de services complètes, telles que la réalisation d’évaluations du risque pour des fours. La mise en œuvre est conforme aux normes ISO 13577 et PAS 4445:2025, et la surveillance en toute sécurité des flammes invisibles, des fuites et des systèmes de régulation du gaz sont au premier plan. Les experts de Pilz vous apportent leurs conseils sur le thème des systèmes de gestion des brûleurs au salon.

Pilz au salon Hydrogen Technology Expo Europe 2025 : hall 5, stand H20

Les solutions de Pilz, qui ont fait leurs preuves dans l’industrie, permettent de surveiller et de commander en toute sécurité les processus tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Les experts de Pilz fourniront des informations à ce sujet lors du salon Hydrogen Expo Europe. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Les solutions de Pilz, qui ont fait leurs preuves dans l’industrie, permettent de surveiller et de commander en toute sécurité les processus tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Les experts de Pilz fourniront des informations à ce sujet lors du salon Hydrogen Expo Europe. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Les solutions de Pilz, qui ont fait leurs preuves dans l’industrie, permettent de surveiller et de commander en toute sécurité les processus tout au long de la chaîne de valeur de l’hydrogène. Les experts de Pilz fourniront des informations à ce sujet lors du salon Hydrogen Expo Europe. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire