Ostfildern, Allemagne, 12 nov. 2024

Boîte à boutons-poussoirs PITgatebox de Pilz maintenant disponible avec autorisations d’accès au format de carte – sécurité et cybersécurité des protecteurs mobiles

Pour la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, la société spécialisée dans les automatismes Pilz présente son nouveau modèle incluant le système d’autorisations d’accès PITreader card unit. À l’aide des cartes à transpondeur RFID correspondantes, les utilisateurs s’authentifient directement sur la PITgatebox. Pilz facilite ainsi l’utilisation des systèmes pour protecteurs mobiles tout en rendant la gestion des accès plus flexible. Ce nouveau kit complet conçu pour les systèmes pour protecteurs mobiles améliore le niveau de sécurité et de cybersécurité industrielle des machines.

En optant pour le PITreader card unit, les exploitants profitent d’une gestion des autorisations d’accès efficace et flexible au niveau des protecteurs mobiles. Les autorisations dont dispose chaque individu sont enregistrées sur la carte d’accès RFID PITreader card. Ainsi, seules les personnes qualifiées peuvent initier des commandes telles que l’activation, l’arrêt ou l’acquittement de la machine. Cela réduit les arrêts et protège la machine ou l’installation de manière fiable contre une mauvaise utilisation ou même la fraude.

Une carte pour différents domaines d’utilisation
Le PITreader card est disponible sous forme de modèle libre d’affectation ou préconfiguré. Il est possible d’utiliser les cartes compatibles RFID déjà détenues par l’entreprise avec le PITreader card, conformément aux normes ISO/CEI 14443-A et ISO/CEI 15693. Par ailleurs, les PITreader key et sticker permettent d’utiliser d’autres transpondeurs de Pilz avec le système d’autorisations d’accès PITreader card unit. Les transpondeurs RFID réunissent des autorisations relatives à différentes machines, ce qui rend leur manipulation rapide et intuitive.

Utilisation flexible au niveau des protecteurs mobiles
Grâce à sa conception compacte et robuste, l’unité de commande PITgatebox peut être montée simplement et rapidement sur les profilés usuels. L’équerre de montage rotative permet par ailleurs un positionnement flexible au niveau du protecteur mobile. L’installation est réalisée rapidement à l’aide d’un raccordement M12 à 12 broches et ne nécessite pas de câblage. Avec la PITgatebox, en particulier lorsqu’elle est associée aux systèmes de sécurité pour protecteurs mobiles PSENmlock et PSENslock, l’exploitant obtient une solution modulaire pour protecteurs mobiles issue d’un même fournisseur, qui tient compte aussi bien de la sécurité que de la cybersécurité.

Avec l’intégration du système d’autorisations d’accès PITreader card unit dans la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, Pilz offre davantage de flexibilité aux utilisateurs. Cela facilite par ailleurs la mise en œuvre des aspects de sécurité et de cybersécurité applicables aux systèmes pour protecteurs mobiles. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)
Avec l’intégration du système d’autorisations d’accès PITreader card unit dans la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, Pilz offre davantage de flexibilité aux utilisateurs. Cela facilite par ailleurs la mise en œuvre des aspects de sécurité et de cybersécurité applicables aux systèmes pour protecteurs mobiles. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Avec l’intégration du système d’autorisations d’accès PITreader card unit dans la boîte à boutons-poussoirs PITgatebox, Pilz offre davantage de flexibilité aux utilisateurs. Cela facilite par ailleurs la mise en œuvre des aspects de sécurité et de cybersécurité applicables aux systèmes pour protecteurs mobiles. (Photo : © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Contact pour la presse
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
Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire