19 août 2020

Travaillez maintenant avec les modules robotiques Pilz en salle propre !

Les processus de production ou de développement modernes exigent souvent des conditions environnementales dans lesquelles les valeurs seuils de concentration des particules en suspension ne doivent pas être dépassées. Les salles propres présentent une concentration de particules en suspension particulièrement faible et sont toujours essentielles là où les particules présentes dans l’air peuvent perturber ou influencer le travail effectué.

Les besoins en salles propres sont nombreux. Elles sont notamment recherchées pour la fabrication de semi-conducteurs, les techniques médicales, la technologie laser et optique, ou encore pour la stérilisation des produits alimentaires et pharmaceutiques. La classification des salles propres dépend de différentes normes.

Modules robotiques : certification des salles propres selon la norme EN ISO 14644

Les modules robotiques de Pilz sont certifiés par la norme EN ISO 14644. Cette norme stipule clairement que toute contamination par des particules doit être évitée dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs. La norme ISO définit les conditions de mesure, telles que le nombre minimum de points de mesure par surface. La norme EN ISO 14644-1 définit les neuf classes de salles propres, de ISO 1 à ISO 9. Les exigences les plus strictes s’appliquent à ISO 1, qui constitue la classe la plus propre. Le niveau de ces exigences diminue progressivement jusqu’à ISO 9.

Lors du processus de certification de Colandis, le bras manipulateur PRBT 6 de Pilz a réussi le test pour ISO 3. Les modules robotiques sont ainsi adaptés à toutes les tâches effectuées en salle propre appartenant à cette catégorie, telles que la manipulation de wafers dans la production microélectronique.

Vous souhaitez en savoir plus sur les modules robotiques et la certification de salle propre ? Nous vous conseillerons bien volontiers !

Pour plus d’informations :

Modules robotiques

Bras manipulateur PRBT 6 de Pilz
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire