1 oct. 2019

ISO 20607 – la norme sur les manuels d’utilisation est maintenant publiée

La nouvelle norme ISO 20607 a été publiée en tant que norme internationale ISO et peut maintenant être commandée !

La nouvelle norme ISO 20607 a été publiée en tant que norme internationale ISO et peut désormais être commandée contre paiement sur la boutique en ligne ISO.

Cliquez ici pour commander

Le groupe cible de la nouvelle norme est l’ensemble des personnes impliquées dans la documentation technique dans le domaine de la construction de machines et d’installations. Une assistance devrait être fournie aux auteurs des manuels d’utilisation. L’objectif des auteurs des normes est d’utiliser cette nouvelle norme pour préciser davantage un chapitre sur la préparation des manuels d’utilisation, paragraphe 6.4.5, déjà contenu dans la norme EN ISO 12100. Certains points importants sont approfondis :

  • une prise en compte plus approfondie par le groupe cible
  • des informations sur la sécurité plus concrètes
  • une correction plus conviviale des défauts
  • les « supports de publication contemporains », c’est-à-dire imprimés sur papier ou « comme support de données électronique fourni avec la machine »

Dès sa publication en tant qu’EN ISO 20607, la norme sera la première norme harmonisée au titre de la directive Machines avec des exigences spécifiques pour la présentation des manuels d’utilisation.
Vous pouvez voir le lien avec la directive Machines dans nos premières nouvelles sur le projet de la norme ISO 201607.

La nouvelle norme ISO 20607
Top
siège central

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Cet article a-t-il été utile ?
Ouvrez le formulaire de contact
Téléphone:+32 (0)9 321 75 70
Mail: [email protected]

Que pouvons-nous faire pour vous ?


Je suis informé(e) que les données à caractère personnel qui ont été collectées sans mon consentement ne sont utilisées que pour l’exécution du contrat et le traitement de ma demande. Vous trouverez ici de plus amples informations sur la protection des données et les coordonnées de notre délégué à la protection des données : Protection des données Pilz
Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement (un e-mail suffit).

* Champs obligatoire