Tout exploitant d’installation ou fabricant d’appareils qui souhaitent protéger non seulement ses employés contre les dangers d’une machine, mais aussi sa machine contre la fraude et l’intrusion par des personnes non autorisées et les attaques de pirates informatiques doit prendre en compte la série de normes CEI 62443.
6 sept. 2019
Sûreté industrielle avec la série de normes CEI 62443
Cette série de normes propose actuellement la meilleure orientation pour les exploitants d’installations et les fabricants d’appareils à la recherche de solutions de sûreté adéquates pour les installations industrielles et de production. Elle leur fournit des indications sur la manière dont ils peuvent protéger l’accès aux machines et aux installations, à leurs réseaux ainsi qu’aux systèmes de commande contre toute utilisation abusive.
La norme CEI 62443 établit les exigences fondamentales en matière de sûreté et explique les mesures qui peuvent être prises pour y répondre. Par ailleurs, elle décrit le concept de « défense en profondeur » qui constitue la base de la protection contre les cyberattaques. Enfin, elle montre comment prendre des mesures de sûreté adaptées pour se protéger des différents types d’attaques au moyen d’une appréciation du risque concernant la sûreté.
Il est fondamental pour la compréhension de la sûreté industrielle qu’une seule mesure ne mène pas au succès souhaité. La sûreté industrielle doit être conçue par différentes parties prenantes utilisant des mesures différentes. Les fabricants, les intégrateurs de systèmes et les exploitants sont tous autant sollicités les uns que les autres lors de la mise en œuvre de la sûreté industrielle afin d’obtenir une protection adéquate.
Pour découvrir en détail quelles parties de la norme sont pertinentes pour vous et ce que les différents domaines regroupent, rendez-vous ici :
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Téléphone: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]