24 feb. 2023

Nuevo lanzamiento del sistema PSS 4000 1.24

La versión 1.24 del sistema proporciona nuevas funciones para el sistema de automatización PSS 4000. Aquí le ofrecemos un resumen de las más importantes.

  • Nuevos tipos de datos FIXED y LFIXED

El control PSSu H PLC2 FS SN SD(-T) dispone desde ahora de los tipos de datos FIXED (número de coma fija con 6 decimales) y LFIXED (número de coma fija con 11 decimales), con los que ya pueden realizarse cálculos aritméticos más complejos.

  • Anidado de tipos de datos hasta una profundidad de 16 niveles

La declaración de tipos de datos en el programa de aplicación admite ahora una profundidad de anidado de hasta 16 niveles. A la profundidad de anidado se suman las dimensiones de una variable de campo (ARRAY). Esto mejora la estructuración del proyecto.

  • Protección aumentada mediante la función "Vincular proyectos de dispositivos con dispositivos"

Hasta ahora, los dispositivos con clave podían ejecutar también proyectos que no tenían clave de proyecto. Ahora es posible configurar que un dispositivo con clave de dispositivo ejecute sólo proyectos con la clave de proyecto adecuada. De este modo se garantiza que solo podrán ejecutarse en un dispositivo los proyectos asignados realmente a ese dispositivo.

  • Compatibilidad con Windows 11

PAS4000 es compatible ahora con Windows 11.

Encontrará más información y el software descargable aquí:

Hombre frente a un ordenador
Pilz Mexico

Pilz de México, S. de R.L. de C.V. Automatización Segura
Convento de Actopan 36 Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico

Teléfono: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx

¿Le ha ayudado este artículo?