Carpeta de prensa SPS smart production solutions 2024

Apreciadas y apreciados editores y redactores: aquí encontrarán todo el material de nuestra carpeta de prensa sobre la SPS smart production solutions 2024. Esperamos que nuestra información le resulte útil para elaborar sus informes.

Si tienen preguntas o necesitan más material, rogamos contacten con [email protected]

Comunicados de prensa

En el marco de SPS Smart Production Solutions (12-14.11.24), el stand de Pilz girará en torno a sus soluciones de automatización integradas, seguridad y protección incluidas, para un mundo industrial digitalizado. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz en la Smart Production Solutions 2024, nave 9, stand 370 – "Safety and Security in Transformation" – Automatización segura para la transformación.

En el marco de SPS Smart Production Solutions (12-14.11.24), el stand de Pilz girará en torno a sus soluciones de automatización integradas, seguridad y protección incluidas, para un mundo industrial digitalizado. Entre los temas clave está la conectividad segura y flexible. Una de las prioridades de Pilz son las soluciones basadas en el microcontrol configurable PNOZmulti 2, que simplifican la conexión directa con el campo. Pilz confía asimismo en la miniaturización como motor de una transformación industrial sostenible: el experto presentará su nuevo sistema compacto de protección de puertas PSENmgate, que es a la vez un dispositivo de bloqueo de seguridad y elemento de mando para la seguridad de puertas protectoras. La nueva variante inductiva del interruptor de seguridad PSENini, que ya no necesita un actuador propietario, es otra de las novedades que se presentarán en la feria.

Más
IndustrialPI de Pilz: un PC industrial polivalente para tecnología de automatización y de accionamiento. IndustrialPI puede funcionar como IIoT gateway o como Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI de Pilz: PC industrial versátil para tecnología de automatización y accionamiento – convertible: IIoT gateway o Soft-PLC

IndustrialPI es el PC industrial abierto y modular de Pilz. Está basado en software libre de código abierto (Open Source) y dispone de numerosos módulos de entrada y salida. Gracias a ello, el PC industrial puede funcionar como gateway en entornos de Industrial-Internet (IIoT) o como Soft-PLC en los ámbitos de aplicación más diversos. IndustrialPI es una solución de uso intuitivo para la implementación de conceptos Industrie 4.0.

Más
El nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. En suma, PSENmgate ahorra importante espacio en la máquina y tiempo de montaje gracias a un cableado simplificado. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nuevo sistema de protección de puertas compacto Pilz PSENmgate como sistema completo para el bloqueo y manipulación seguros - seguridad en un paquete compacto - bloqueo y manipulación energéticamente eficientes.

La miniaturización es un aspecto importante de la transformación industrial que garantiza procesos eficientes y sostenibles. La razón: una solución "más pequeña" ahorra espacio y energía. Pilz impulsa este aspecto mediante soluciones de sensores seguros: el nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. Al ser un sistema compacto, requiere menos espacio en la puerta protectora. Al mismo tiempo, PSENmgate ofrece máxima protección contra manipulación y neutralización para la protección de puertas protectoras. Esto garantiza la seguridad de la máquina o instalación gracias a un proceso de producción sin interrupciones.

Más
La integración del sistema de autorización de acceso PITreader card unit en la unidad de pulsadores PITgatebox de Pilz brinda más flexibilidad a los usuarios. Además de facilitar la implementación de la seguridad y la protección en sistemas de protección de puertas. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

La unidad de pulsadores Pilz PITgatebox ahora con sistema de autorización de acceso con formato tarjeta - utilización de puertas protectoras con seguridad y protección

La empresa de automatización Pilz presenta su nueva variante con sistema de autorización de acceso integrado PITreader card unit para la unidad de pulsadores PITgatebox. Junto con las correspondientes tarjetas transpondedoras RFID, los usuarios se autentican directamente en la PITgatebox. Pilz simplifica con ello la utilización de sistemas de protección de puertas a la vez que flexibiliza la regulación de accesos. El nuevo paquete compacto para sistemas de puertas protectoras aumenta el grado de seguridad y de protección industrial (Industrial Security) a pie de máquina.

Más

Otros contenidos

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio