En el marco de SPS Smart Production Solutions (12-14.11.24), el stand de Pilz girará en torno a sus soluciones de automatización integradas, seguridad y protección incluidas, para un mundo industrial digitalizado. Entre los temas clave está la conectividad segura y flexible. Una de las prioridades de Pilz son las soluciones basadas en el microcontrol configurable PNOZmulti 2, que simplifican la conexión directa con el campo. Pilz confía asimismo en la miniaturización como motor de una transformación industrial sostenible: el experto presentará su nuevo sistema compacto de protección de puertas PSENmgate, que es a la vez un dispositivo de bloqueo de seguridad y elemento de mando para la seguridad de puertas protectoras. La nueva variante inductiva del interruptor de seguridad PSENini, que ya no necesita un actuador propietario, es otra de las novedades que se presentarán en la feria.
Ostfildern, 1 ene 1970
Pilz en la Smart Production Solutions 2024, nave 9, stand 370 – "Safety and Security in Transformation" – Automatización segura para la transformación.
Pilz apoya la ampliación flexible y la puesta en marcha rápida de instalaciones de producción modulares y descentralizadas como aspecto importante de una transformación eficaz. La comunicación de datos es un elemento fundamental en este proceso. Debe estar diseñada con la máxima flexibilidad y con capacidad de implementar tanto comunicación estándar como relativa a la seguridad. Pilz amplía constantemente su gama de productos: en Núremberg, la empresa de automatización mostrará cómo el IO-Link Safety Master PDP67 procesa señales IO-Link Safety, Fail-safe e IO-Link, además de señales estándar. Esto favorece una comunicación sin fisuras a nivel de campo, ya sea comunicación de seguridad o estándar. Otro de los productos estrella de la feria será el sistema de radar seguro PSENradar, que puede conectarse fácilmente al protocolo de seguridad abierto Safety over EtherCAT FSoE: ayuda a reducir el volumen y los costes de cableado.
Tamaños pequeños favorecen la sostenibilidad y el rendimiento a lo grande
La miniaturización también es un tema importante para la transformación, pues garantiza procesos industriales eficientes y sostenibles al ahorrar energía y espacio. Pilz impulsa este aspecto de la transformación industrial con soluciones de sensores seguras y compactas como, por ejemplo, el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock 2 o el bloqueo de seguridad PSENmlock mini para aplicaciones en espacios reducidos. En este sentido, la empresa presenta en la SPS dos nuevos sensores de seguridad: el sistema compacto de protección de puertas PSENmgate y los nuevos interruptores de seguridad inductivos PSENini. PSENmgate es un sistema de protección de puertas que combina en una sola solución el bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox. El nuevo bloqueo de seguridad ocupa menos espacio en la puerta protectora y ofrece máxima protección contra la manipulación y la neutralización. Es además una solución que reduce el consumo de energía y que se caracteriza por su facilidad y flexibilidad de montaje para diferentes aplicaciones. El principio de funcionamiento inductivo de la nueva versión del interruptor de proximidad PSENini elimina la necesidad de un actuador propietario, con lo que se ahorra espacio en la máquina. Una larga vida útil y el consiguiente aumento de la productividad son las ventajas añadidas para una industria que se encuentra en plena transformación.
Microcontrol con acceso directo
La comunicación fiable y flexible a nivel de campo es un requisito necesario para garantizar una alta disponibilidad en la industria de hoy y de mañana. Para ello, el microcontrol de seguridad PNOZmulti 2 ofrece ahora los nuevos módulos de entrada y salida PDP67. Se instalan directamente en la máquina y capturan con total fiabilidad las señales de los sensores conectados en el campo o transmiten señales de mando a los actuadores de campo. De manera que permiten conectar directamente la periferia descentralizada. Por otra parte, ahora es más fácil implementar estructuras de sistema seguras con el protocolo Safety-over-EtherCAT FSoE (FSoE) mediante una "solución de cable único" a nivel de bus de campo. Con el consiguiente aumento de la disponibilidad y funcionamiento fiable y seguro de la maquinaria.
Los expertos de Pilz explicarán además cómo las soluciones con PNOZmulti 2 simplifican la conexión de la periferia descentralizada y estructuras de instalaciones relevantes para la seguridad. Porque una comunicación sin fisuras apoyada en PNOZmulti 2 es también una de las claves de Safe Motion de Pilz. El experto en automatización segura presentará su nueva solución Safe Motion integrada directamente en el accionamiento. Esta solución de seguridad para el servoamplificador PMC utiliza ahora la comunicación segura y rápida a través de FSoE y puede conectarse directamente al microcontrol seguro PNOZmulti 2. La integración de Safe Motion en el accionamiento garantiza así una alta disponibilidad de las instalaciones gracias a tiempos de reacción cortos y la prevención de paradas.
Desde la solución de automatización hasta el acceso seguro
Además de sus soluciones de automatización, Pilz informará sobre los requisitos de seguridad y protección del Reglamento de Máquinas y presentará la correspondiente gama de servicios adecuada para cubrir todas las necesidades. Otra de las prioridades de Pilz será el Identification and Access Management - I.A.M: los visitantes del stand verán cómo el I.A.M. contribuye a mejorar la seguridad y la protección industrial (Industrial Security) a través del control de acceso a máquinas y procesos.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]